摘要:
RS232转RS485学电子专业的小伙伴肯定对它不陌生,大家也知道这种电路在网上一搜一大把。但是有一种电路应用,你肯定搜索不到。这种应用电路可以快速实现输入、输出双隔离,也可以实现输入、输出及供电电源三隔离应用。
既然RS232转RS485是大家都熟知的应用,我们就从熟悉的部分说起。在网上随便一搜你会看到很多这种RS232转RS485转换模块,各种型号厂家都有。有学习用的普通转接模块,也有工业使用的工业级转换器。
看到这种转换模块是不是有种亲切感呢?在曾几何时你是否亲自拆过此类模块呢?大部分人应该是肯定的回答,那下面就来看看其内部的大致原理图吧。
上图电路一般只能用在一些简单的应用场合,而且此电路的RS485电路由于受到换向电路的影响,通讯波特率一般做不高,一般就能支持到9600bps左右。同时采用这种窃电方式,在供电方面也不是很稳定,容易出现通讯丢帧情况。
为了更好的解决换向导致的通讯速率限制问题,周立功致远电子推出了带自动换向功能的RS485隔离收发器,此收发器支持500K的通讯波特率。应用此模块就能很好的解决通讯速率限制问题,同时为了通讯的稳定性,需要对电路进行单独供电处理。
上图中的方案,是采用MAX232芯片加上周立功致远电子的RSM485PHT设计的隔离转换电路,此设计电源与RS232未隔离,RS232与RS485总线端是隔离开的,这样进行隔离设计可以有效的抑制RS485总线上的干扰传导到232端。
上图所示的设计原理图,可以做到RS232、RS485及供电电源三隔离,此设计均采用模块搭接,电路设计更简便,同时在供电源的选取上也更为方便。
周立功致远电子研发生产的模块类产品均通过严格的测试,应用此类隔离收发模块产品,除了可消除地环路的电势差影响、有效抵御共模干扰外,也能在强干扰环境中有效保护MCU端的电路,大大降低了系统被干扰和损坏的概率。