详情页
首页>资料大全>企业资讯
e世绘 | 英特尔,老大的烦恼
EEFOCUS    发表于   2015-07-09

英特尔在1992年超越NEC成为全球的半导体公司以后,得益于PC市场的迅猛发展,英特尔很快甩开了其他半导体公司。到了1997年的时候,排名第 二的NEC营收不到英特尔的一半,从那时起英特尔已经处于独孤求败的境地。但是这两年由于PC市场萎靡,进军移动市场不力,10nm工艺制程也将推迟,英 特尔遇到了麻烦。

 

拖后腿的移动通信业务
英特尔进入移动市场并不晚,但是由于对移动市场看法悲观,在2006年以6亿美元把移动处理器业务卖给了Marvell。等回过味来以后,移动市场的大局已定,ARM架构处理器大行其道,英特尔已经很难挤进移动市场的大门了。

 

高额补贴、寻找同盟、重组架构,英特尔采取多种方法试图打开市场的一个缺口。

 

把移动通信事业部并到客户端计算事业部,除了整合资源,节约成本,

更重要的减少了每次财报对于移动业务发展的描述,可以做更长期的规划。

 

过去的两年英特尔疯狂补贴移动芯片,据传每颗平板芯片补贴50美元左右,虽然获得了一定的市场份额,但是两年补贴下来,移动通信事业部共亏损70多亿美 元。这样烧钱不是可持续发展,即使是财大气粗的英特尔也承受不住,在2015年决定减少补贴。但是平板市场如今受到大屏幕手机的挤压,增长乏力。面对市场 的不景气,英特尔或许要重新考虑是否减少补贴了。

此外,英特尔与展讯和瑞芯微达成合作协议,展讯和瑞芯微将设计开发基于X86架构的手机处理器芯片。在2015年4月13日瑞芯微与英特尔合作的首款芯片 正式发布,SoFIA 3G-R瞄准手机/可通话平板市场。多拉小伙伴一起把移动市场的X86生态做起来的方法,显然好于过去的单打独斗。

 

英特尔在2015年也对架构重新进行了调整,撤销了移动通信事业部,把其业务并入到客户端计算事业部。按英特尔的说法,这是为了把PC、平板和手机等平台 统一管理,这些市场的核心都是计算,所以英特尔将其统称为计算市场,这样做也是希望能够增强X86架构在整个计算市场的话语权。

 

出售Xscale产品线可以认为是英特尔过去二十年糟糕的决定

英特尔移动产品线的种种被动实源于此,6亿美元的进账造成了潜在的600亿美元以上的损失

在我看来,把移动通信事业部撤销,至少财务报表上减少了难看的一栏,可以对移动业务进行相对长期的规划而不必被股东的意见所左右。PC业务受拖累?反正AMD的麻烦比英特尔大得多,PC业务短期内还看不到风险。

 

工艺优势堪忧
近爆出消息,英特尔的10nm工艺进展不顺利。英特尔延续了快10年的钟摆模式即将失效(Tick-Tock,即更新制程与更新处理器架构间隔发生的策 略,例如32nm的款处理器Westmere采用45nm后一款处理器Nehalem的架构,而32nm后一款Sand Bridge采用新架构,22nm款处理器Ivy Bridge的架构则与Sand Bridge相同,依此类推,所以每个工艺节点只会有两款处理器),英特尔将在14nm推三款处理器,第三款处理器的代号为Kabylake,这也意味着 2016年英特尔将仍然停留在14nm。

 

英特尔在10nm工艺遭遇困难,2016年可能仍然停留在14nm

 

英特尔给对手们提供了赶超的机会。

在PC市场上,英特尔对于AMD的竞争向来是一场不对称的战争。英特尔不但在架构上,而且凭借对手至少一代工艺的优势,在性能与功耗方面全面压制对手。即使偶有失手的时候(例如从X86向X64的演化初期),也能凭借制程优势很快追回来。

 

如果AMD还没有被收购,那么它有可能在2016年推出与英特尔同一工艺节点的新处理器,AMD的新处理器对架构也进行了优化,将IPC(每周期完成指令数)提升了40%,虽然不一定能对英特尔造成致命威胁,但是至少和英特尔站在了相同的工艺起跑线上。

 

AMD这次有机会和英特尔站在同一个起跑线上

 

比AMD更让英特尔头疼的是三星和台积电,如果三星和台积电的10nm工艺先于英特尔进入量产阶段的话,英特尔有老大位置不保的危险。三星在2002年登 上第二大半导体公司位置时,营收只有英特尔的三分之一强,2014年三星营收已经相当于英特尔的74%,2015年季度甚至达到了80%。

 

今年三星在半导体方面的支出将达到150亿美元,而英特尔则把支出缩减到了87亿美元。工艺竞赛本来就是烧钱的游戏,收购Altera又耗费了英特尔167亿美元,未来两年英特尔在制程方面落后也并非危言耸听。

 

一旦制程落后,ARM集团在移动市场的优势将继续扩大,甚至真的会反噬英特尔的大本营:PC业务与数据中心业务。即使物联网真正爆发,那么也是三星受益更多,因为市场上将需要更多的存储器与闪存。

 

NEC的殷鉴不远:当初NEC没有抓住PC的浪潮被英特尔一举超越,并越甩越远。所以虽然移动战略屡屡受挫,但是英特尔尝试走出PC市场的思路没有错。只不过现在运气似乎不站在英特尔这边,无论如何,英特尔统治半导体市场已经23年,难道真能超过30年?

标签: 英特尔 AMD 三星 10nm制程工艺 e世绘