详情页
首页>资料大全>企业资讯
为何我国居民用电是220V
EEFOCUS    发表于   2015-07-10

只要我们稍微留意一下,就会发现日常生活中的各种电器,普遍都是220V电压供电。这是一个偶然吗?当然不是。想要知道为什么,往下看吧!


我们日常生活中使用的大部分家用电器,都是220V电压供电,比如电视、冰箱、洗衣机等。但是,这个世界上还有很多国家用的电器不是220V电压供电,而是110V,比如美国和日本。要了解这里的奥秘,还得从电的起源说起。



图1家电排列图片


起源阶段,源自美国

1879年,爱迪生制作出效果比较好的碳丝白炽灯,当时的白炽灯在110V的电压下运行良好,爱迪生认为这是配电中安全经济的电压。


1882年,爱迪生在纽约市建造了世界上个商业化的供电系统:珍珠街电站,提供110V的DC直流电,给在曼哈顿中心的85家客户的400个灯泡用电。


而后特斯拉发明了3相的240V的交流电,但出于安全考虑,他也把电压降低到了110V,并终在西屋电气公司的资助下,他的交流电体系成为了美国的供电标准。因为美国采用的是12进制的英制单位,为计算方便,标准确定为110V/60Hz的规格。



图2爱迪生和特斯拉图片


发展阶段,成于欧洲

商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进了交流发电、馈电技术。欧洲除英国外,均使用10进制的公制单位,为计算方便,将频率改为了50Hz。


由于110V电压较低,相同功率下,比220V的电流大,用的铜多,导致电网传输损耗较大。当时处于欧洲垄断地位的德国AEG公司主导,在引进交流电初 期,就将电压规格改为了220V。此电压规格由110V倍压而来,技术改造相对简单。于是,在欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。美国后 来也考虑改为220V供电,但是由于110V已经普及,历史包袱太重,终居民用电仍以110V为主。



图3AEG公司图片


成熟阶段,用在中国

由于中国历史原因,电力出现在中国比较晚。二十世纪初,中国大陆的电器设备大多数来自美、英、德、瑞等国,东北的电力则由南满铁路株式会社管理。这也就造 成了各个电厂所提供的民用电压依赖于所进口国家电压的情况。据《民国时期机电技术》中记载,关于用户的灯和电力合用的三相低电压,有220V、380V与 110V、190V的区别。


1949年以后,中国的工业化受政治因素影响,全面转向苏联模式,电网建设也遵照苏联的标准,而苏联采用的也是欧洲标准,于是,终中国的电网标准确定为220V/50Hz。



图4电网建设图片


小结:我国220V市电标准成因和优势

因为历史发展的机缘巧合,我国引进了220V的市电标准,并在全国范围内成功推广,一直沿用至今,可以说这是经济、技术、理念、政治等等各种因数综合的结果。撇开其他因素,220V的市电标准,相比于110V,还是有很大优点的。


其一,传输耗电小,减少了能量损耗,这个原理和超高压输电一样。


其二,传输相同的电量,在传输损耗相同的情况下,使用的导线截面积要小一倍,这可是个惊人的数字!


其三,相比110V,可以减少变电器的工作负荷,使变电这一个关键而脆弱的节点有更多的安全保证,这对于中国国情也比较适合。


目前,无论是220V还是110V的交流电,都有着各种用电质量问题,必须要有专业的仪器来监测电能质量问题。国内周立功致远电子的在线式电能质量监测装 置E8000,通过了开普实验室型式试验认证和IEC61850 规约一致性实验认证,精度完全符合IEC61000-4-30A 级标准。目前已通过广东、广西等地电科院的入网检测,广泛应用于全国各地各级变电站、高耗能企业对现场电能质量的监测与分析。



图5电能质量监测装置E8000

标签: 电能质量监测 220V 馈电技术 市电标准