详情页
首页>资料大全>企业资讯
英飞凌继续稳固其功率半导体地位
EEWORLD    发表于   2014-09-12

    在疲软市场环境下实现增长,首次引领 MOSFET 领域。

    2014年9月11日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司继续稳固其在全球功率半导体市场的地位。美国信息咨询公司 IHS Inc (NYSE: IHS) 的研究表明,凭借 12.3% 的市场占有率,英飞凌连续十一年稳居功率半导体市场地位。同时英飞凌首次跃居 MOSFET 功率晶体管市场。此类 MOSFET 是紧凑度极高的开关,用于能效型电源装置等设备中。

    全球功率半导体市场的 2013 年总值约为 154 亿美元,与上一年相比降低了 0.3%。尽管处在较为疲软的市场环境中,英飞凌仍实现营业额增长,与上一年相比市场份额提高 0.9%,达到 12.3%。在 MOSFET 功率晶体管领域,英飞凌市场占有率达到 13.6%,提升了 1.6%,首次成为该领域的供应商。英飞凌同时赢得独立式 IGBT 功率晶体(市场占有率为 24.7%,位居)以及 IGBT 模块(市场占有率为 20.5%,位居第二)子市场的份额。

    “事实证明英飞凌的运营策略是正确的:转换产品型思维方式,从系统级角度看待问题,从而为客户提供正确的产品,让我们的运营更加成功。我们在 MOSFET 功率晶体管的持续成功是这一正确策略的有力证明。尽管市场环境较为疲软,我们仍实现了持续增长,”英飞凌科技股份公司首席执行官 Reinhard Ploss 博士如是说道。

    功率半导体有各种型号,既有独立式,也有模块式或堆叠式组装型,取决于应用领域。此类功率半导体对电力进行控制与转换,可以将仅数瓦的电力转换成数百万瓦电力。

    典型的应用领域包括服务器、笔记本、智能手机、平板电脑、消费电子与移动通信基础设施。此外,功率半导体还是各类驱动系统电子控制的重要元件(例如在泵、通风设备与压缩机中),并且也应用于高速区域列车、城郊列车及地铁的电机控制上。在汽车领域,功率半导体用于动力传动系统、舒适型电子设备(电动窗等)与安全系统(电子动力方向盘等),也是混合动力车与电动车的基本组件。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 晶体管 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续