详情页
首页>资料大全>企业资讯
GreenPeak:扎根中国,给独居老人一个智能的家
EEFOCUS    发表于   2015-07-27

根据全球市场研究公司Research and Markets关于中国智能家居行业的报告,中国智能家居自2011年到2014年,每年增长达30%,在2014年,智能家居应用及产品整体价值达到了286.1亿人民币,较2013年增长了39%。

 

日前,智能家居半导体提供商GreenPeak Technologies宣布其正在中国寻求合作伙伴,希望共同推进并创建物联网平台下的智能家居生态系统,携手潜在的合作伙伴加速智慧城市项目开发。

 

GreenPeak Technologies创始人兼首席执行官Cees Links表示,GreenPeak见证了中国物联网迈出的重要一步。GreenPeak的解决方案不但解决了中国老龄化的巨大需求,更填补了养老机构数量不足的挑战。

 

GreenPeak Technologies创始人兼首席执行官Cees Links

 

数十年如一日,深耕无线局域网

Cees Links先生实在是一位低调的人,作为GreenPeak公司的创始人,他的故事还要从WLAN的诞生说起。

 

1990 年,Cees Links 参与并研发了全球个无线局域网(Wireless LAN),随后致力于 IEEE 802.11 标准委员会及Wi-Fi联盟的创立,并协助IEEE 802.15成为ZigBee的底层标准规范。数十年如一日,Cees Links专注于无线局域网领域,对无线网络行业有着很深的了解。

 

同时,GreenPeak的另外几位创始人也对Wi-Fi的发明也做出了重要的贡献,并使之成功商用,如今为数十亿人所用。在研发用于消费电子产品和智能 家居应用的各种新型无线技术方面,业界公认GreenPeak为一家引领性的企业,业绩快速增长,并赢得大量重要客户。

 

2005年,Cees Links于荷兰创建了GreenPeak Technologies公司,并任首席执行官一职。

 

GreenPeak是一家无生产线的半导体/系统企业,针对IEEE 802.15.4和ZigBee市场提供各种半导体产品和软件技术,用于智能家居的数据通信和物联网。

 

目前,GreenPeak为私人投资性企业,总部位于荷兰乌得勒支,在比利时、中国、印度、法国、美国和韩国均设有办事处。

 

扎根中国,给独居老人一个智能的家

数据显示,目前中国的老年人人数已接近2亿,其中约有5000万老年人独自生活。

 

Cees Links还分享了一个发生在自己家中的真实经历:几年前,Cees Links母亲的姐妹不慎在家中摔伤,但却在地板上躺了6个小时才被人发现,这让Cees Links独居在家的母亲感到非常担忧。

 

也正是由于这次亲身经历,让Cees Links坚定了一个想法:开发一个针对老年人养老生活的智能家居系统,方便子女更好的照顾他们的生活。

 

 

Cees Links认为,解决中国日趋严重的老龄化问题,关键在于有效利用智能家居解决方案和扩大物联网的使用,使其安装和运行更经济、更易形成规模。

 

2015年3月,GreenPeak与中兴通讯旗下的中兴健康科技有限公司(ZTE Health)签订了合作协议,共同开发智能家居应用。此次合作的目的是以中国作为起点,为全球的老龄化问题提供智能化解决方案。这个战略性商业联盟的主 旨是尽可能地延长老人在家自主生活的时间,同时也使看护者和家人更为安心。

 

 

采用GreenPeak芯片的智能家居套件

 

通过与中兴健康科技有限公司的合作,GreenPeak希望能为老年人们创造一个更加安全的环境,将老人独立居家的时间延长5-10年。Cees Links认为,相比建设养老机构,独立居家的生活方式可以为中国的家庭和当地政府缓解巨大的经济负担。

 

2014年,GreenPeak与的无线模块解决方案设计制造专家环旭电子合作开发了一个高性能低成本的ZigBee模块用于智能家居的感应设 备。新的环旭电子 ZigBee模块让原来不擅长ZigBee技术的环旭电子的设备开发合作商们可以快速实现设备部署与升级,大大缩短了其设备投入市场的时间,让智能家居设 备更为普及且更加经济实惠。

 

GreenPeak利用ZigBee技术助力智能家居服务

 

中国众多电信运营商、服务供应商和原始设备制造商(OEMs)都在中国即将到来的物联网时代寻求机会。对于半导体行业而言,物联网代表了基于IEEE 802.15.4及ZigBee技术的数万亿的设备市场机遇。开放的全球无线网络标准让单一智能设备实现互联,为物联网打下基础,并进一步提高日常生活的 舒适性、安全性及效率。

 

采用GreenPeak芯片的智能家居放漏水解决方案

 

GreenPeak自2014年在中国香港成立了办事处后,继续在中国一线城市开展业务,并在北京设立了办事处。为了能够更好地服务客户、服务供应商以及 智能家居生态系统的合作伙伴,GreenPeak还计划在上海建立办事处。此外,GreenPeak的大部分芯片业是在中国的东莞制造并完成测试的。

好的服务,比物联网的连接性更重要

现如今,很多人的手上都会佩戴健康手环,这样的可穿戴设备就是物联网中的一个“物”。而试想一下,如果手机上没有一个对应这个手环控制的App,这个“物”也就变的索然无味了。

 

所以Cees Links认为,物联网存在的意义并不是“物”,而是由它带来的“服务”。

 

Cees Links指出,中国是社交媒体使用者集中的地方,这使得中国能够利用快速发展的物联网技术,将社交媒体及线上通讯能力整合到智能家居的应用中,而这也能够让有孩子及老人的家庭在确保隐私的前提下安全地分享生活信息。

 

 

分散在家中各处的ZigBee传感器能够无声无息地收集数据,一旦检测到反常行为或突发情况,系统会通过社交网络,比如微信和QQ,立即通知家人或者朋友 采取必要的措施。智能家居系统使得老年人感到更加的安全并提高老人独立居家的时长。即使老人与孩子分居在不同的城市,智能家居系统也会提升沟通效率,并拉 近老人与其子女间的距离。

 

GreenPeak将社交能力、基于云端的行为习惯识别自学能力,以及分析算法应用到了智能家居解决方案中,并致力于利用尖端的ZigBee技术和战略合作模式为中国的智能家居和物联网生态系统的发展做出贡献,并真正将普通家庭升级到智能家庭。

 

说到物联网应用的服务,笔者难免好奇的一个问题便是GreenPeak在硬件与软件上的衔接和协同。Cees Links给出的答案是,GreenPeak虽然是一家射频芯片制造商,但软件工程师却占到了GreenPeak研发团队的半一半。可以看出,智能家居应 用在硬件与软件之间的桥梁非常重要,因为GreenPeak不仅仅只是提供Zigbee与软件的相连,还有客户体验的跟进、反馈,以及相关的可靠性测试。

 

与此同时,数据分析已经成为智能家居应用中非常重要的一项工作。和互联网的“大数据”相对应的是,在一个相对独立的小环境中,软件搜集设备使用情况等信息流,并通过不断的搜集、汇总、分析,终形成了智能家居的“小数据”。

 

GreenPeak强调,GreenPeak的芯片在整个智能家居生态系统当中的作用是非常核心、底层的。虽然整个生态系统中不断强调用户体验、软件整合、数据分析,但回归本源,终的核心主体还是芯片本身。

 

为什么是Zigbee?

据悉,GreenPeak基于ZigBee技术的射频芯片具有超低的功耗,可以延长电池寿命达15年,甚至超过产品寿命。也就是说,采用GreenPeak芯片的设备无需更换电池,终省去了设备维护。

 

那么问题来了,这是怎么如何做到的?

 

Cees Links解释说,电池的寿命涉及到很多工程的细节,其中在无线通讯领域影响寿命重要的三个要素是电力、覆盖范围和数据流。而GreenPeak能够实 现超低的功耗,主要是依靠ZigBee技术降低了数据流量。相比非常耗费数据流量的Wi-Fi,ZigBee在同样的覆盖范围内的数据流消耗非常小。小到 多少呢?控制一个电灯的开关,只需要一个字节,并且在几个毫秒之内完成。

 

在覆盖方位方面,Cees Links表示GreenPeak的芯片由于采用分集式天线,覆盖范围可以扩展50%以上。同时,并不会因为Wi-Fi和蓝牙的干扰而产生延迟。

 

在安全性方面,Cees Links表示GreenPeak的ZigBee技术已经考虑到了数据流加密、包加密,以及顶层的用户控制加密等。也就是从设计的初,就要考虑到反入侵这样的安全防御。

 

但Cees Links也坦言,网络安全的进化就像猫捉老鼠一样,“老鼠”(黑客)总会不断的找到办法攻克“猫”的漏洞。而正因为如此,ZigBee技术的设计在初 就会预想到所有可能的漏洞,并做好安全措施。很快,业界和生态系统会帮助发现新的漏洞,然后进行新的填补。终,我们会看到ZigBee技术越来越安全。

 

非常有意思的是,Cees Links作为Wi-Fi技术的发明人之一,完全不认为Wi-Fi将有一统天下的趋势。相反,ZigBee等其他无线技术却显得越来越不可或缺。

 

据透露,GreenPeak目前已经实现了每周一百万颗芯片的销售量。

 

标签: GreenPeak 智能家居 ZigBee 物联网 老年人 Wi-Fi