三星 Note 5 是有可能在销量上比肩新一代 iPhone 的 Android 旗舰。我们已经知道了三星 Note 5 的不少信息,比如大致外形尺寸、底部接口布局以及电池容量。
关于核心的 Soc 部分,之前诸多消息都指向了 Exynos 7422,但并不确凿。不过,媒体日前曝出了一张疑似 Note 5 的 CPU-Z 跑分图,我们可以从中一窥 Note 5 乾坤。
这张截图的信息量还是很大的,显示的信号为 SM-N920F ,这应该是 Note 5 的 其中一个版本。
从这张截图,我们几乎可以确认 Note 5 采用 Exynos 7422 Soc。这款 Soc 也将是三星首款 CPU、GPU、RAM、存储、基带集成封装的芯片,在制程工艺上依旧会采用 14nm FinFET。其实,如果有关注三星之前的 S 系列和同年的 Note 系列,你会发现 Note 采用的处理器是上半年 S 系列处理器的小改款。S6 采用的 Soc 为 Exynos 7420,所以 Note 5 采用 Exynos 7422 也是十分合乎情理的事情。
关于手机的屏幕,之前有将采用 4K 分辨率的说法,这张截图算是终结了这个猜测。Note 5 将依旧保持 Note 4 的 5.7 吋 2K 屏幕。
截图中的这款 Note 5 有 32GB ROM,并且 RAM 为 4GB,不过让人瞠目的是,竟然只有 743MB 可用……
另据 9to5Google 的消息,三星已经发出了媒体邀请函,将于 8 月 13 日在纽约举行新品发布会。该发布会的主角将极有可能就是 Note 5,并有可能发布 Gear VR 虚拟现实设备,当然也许还会有 S6 edge+。下一代 iPhone 将于 9 月发布,提前抢发的 Note 5 或许能获得不错的关注度。