据国外媒体报道,谷歌生命科学部门Life Sciences(现已是Alphabet旗下的一家独立公司)一直在展开多个项目来给糖尿病患者带来帮助。本周,它又有了一个新的项目:帮助打造一个绷带般大的、连接云端的传感器,以帮助人们监测血糖水平。
谷歌正与知名的持续性血糖监测系统制造商DexCom合作开发该款产品,后者负责开发传感器,Life Sciences负责处理微型化工作。
Life
Sciences和DexCom希望打造的那款产品会让人印象深刻。它们希望该设备低价,可自由使用,但小巧,且联网,能够提供实时的血糖水平数据。
DexCom表示,它的目标就是给血糖监测设定新的标准,淘汰传统的刺手指采血测试。它们目前在针对第1型和第2型糖尿病患者的使用设计产品。
Life Sciences主管安德鲁·康拉德(Andrew Conrad)发表声明称,“我们致力于开发将有助使得医疗保健从被动变成主动的新技术。”
Life Sciences还希望带来另一益处:谷歌的数据分析。DexCom称,与Life
Sciences的合作将使得这些设备能够更好地利用所收集的数据,因此病患的治疗效果和成本控制应该都能得到改进。DexCom说,其初始的传感器的目
标是,为人们提供更多有关如何处理糖尿病的“可行动信息”。
经由该合作开发的产品将由DexCom发售。MobiHealthNews报道称,作为回报,DexCom将预先给Life
Sciences支付价值3500万美元的股权;到双方的合作达到特定的开发里程碑时,它还将再支付6500万美元的现金或者股权;后,到产品达到特定
的收入水平时,Life Sciences将获得5%到9%的特许使用权费。DexCom预计其与Life
Sciences合作打造的首款产品将在两三年后推出,未来还将进行迭代升级。
与DexCom的合作,是Life Sciences针对血糖监测达成的两项重大交易中的一项。去年,它牵手制药公司Novartis,合作商业化能够跟踪血糖水平的隐形眼镜。对于谷歌来说,这些研发项目似乎都进展顺利。
这也许正是为什么Backchannel撰稿人史蒂芬·列维(Steven Levy)说Life
Sciences是谷歌重组成为Alphabet的受益者之一的原因。谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)如今将Life
Sciences看作Alphabet旗下众多公司中的一家;在本周谷歌宣布结构重组之前,Life Sciences只是Google
X实验室内的一个部门。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04