详情页
首页>资料大全>企业资讯
IBM:未来的服务器将是开源的天下
EEFOCUS    发表于   2015-08-24

日前,IBM表示开源系统正在成为企业服务器市场的主导。

 

自从15年前在主架构上运行Linux系统后,IBM表示现在是时候开展“史上的主机代码的开源社区”。

 

“我们的确下了很大的赌注在企业开源服务上面。”IBM在发布了两个Linux主机服务器之后表示。

 

 

IBM高级副总裁Tom Rosamilia表示:“十五年前,IBM将Linux运行于主机系统上震惊了业界。而今天,超过三分之一的IBM客户已经在使用Linux系统。”

 

据悉,LinuxONE Emperor服务器采用IBM z13技术,可以通过基于开放标准的KVM虚拟机管理程序扩展到8,000个虚拟机。

标签: IBM Linux 开源 服务器 企业服务器

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续