详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone 6C细节曝光,小屏又回来了?
雷峰网    发表于   2015-08-25

因为苹果方面担心iPhone 6c将会蚕食iPhone 6的销量,iPhone 6c已经很久没有相关的供应链消息了,有关iPhone 6c配置的信息并不多。
 

有分析报告表示,iPhone 6c将采用一体成型金属外壳,搭载一颗14nm或16nm FinFET处理器,但是还不能确定是否为iPhone 6s同款A9处理器。

据称,作为iPhone 5c的替代品,iPhone 6c或会延续iPhone 5c采用较高配置的做法,性能上不会令人失望。日前国内供应链消息显示,iPhone 6c的芯片处理器将从iPhone 5c的A6芯升级到 A8 芯,即目前iPhone 6所使用的处理器。此外,iPhone 6c还会配备NFC芯片。NFC芯片目前存在于iPhone 6,其主要功能是和Touch ID配合用于支持移动支付。因此,外界步猜测iPhone 6c也将具备Touch ID。

尽管iPhone 6推出后,苹果已经Bigger Than Bigger了,但因为部分仍然怀念着乔布斯关于手机屏幕黄金尺寸的论调。上周,有消息称iPhone 6c或将“重回4吋”。同是来自上述供应链的消息称,iPhone 6c将会配备4英寸的显示屏,苹果将会在11月正式推出这款设备,也就是美国的感恩节期间。如果消息是真的话,那么9·19连发三弹可能不会有,但也可以 让果粉多了一次期待呢。

因为苹果方面担心iPhone 6c将会蚕食iPhone 6的销量,iPhone 6c已经很久没有相关的供应链消息了,有关iPhone 6c配置的信息并不多。
 

有分析报告表示,iPhone 6c将采用一体成型金属外壳,搭载一颗14nm或16nm FinFET处理器,但是还不能确定是否为iPhone 6s同款A9处理器。

据称,作为iPhone 5c的替代品,iPhone 6c或会延续iPhone 5c采用较高配置的做法,性能上不会令人失望。日前国内供应链消息显示,iPhone 6c的芯片处理器将从iPhone 5c的A6芯升级到 A8 芯,即目前iPhone 6所使用的处理器。此外,iPhone 6c还会配备NFC芯片。NFC芯片目前存在于iPhone 6,其主要功能是和Touch ID配合用于支持移动支付。因此,外界步猜测iPhone 6c也将具备Touch ID。

尽管iPhone 6推出后,苹果已经Bigger Than Bigger了,但因为部分仍然怀念着乔布斯关于手机屏幕黄金尺寸的论调。上周,有消息称iPhone 6c或将“重回4吋”。同是来自上述供应链的消息称,iPhone 6c将会配备4英寸的显示屏,苹果将会在11月正式推出这款设备,也就是美国的感恩节期间。如果消息是真的话,那么9·19连发三弹可能不会有,但也可以 让果粉多了一次期待呢。

 

标签: iPhone 6c 金属外壳 小屏 苹果