详情页
首页>资料大全>企业资讯
谷歌对苹果的大侵袭,Android Wear全面支持iOS设备
网易科技    发表于   2015-09-02

据国外媒体报道,谷歌周一通过官方博客宣布,旗下Android Wear系统从今日起开始支持iOS平台。

 

虽然任何运行iOS 8.2以上操作系统的iPhone设备都能够与Android Wear智能手表配对连接,但相比Android智能手机的原生支持,iPhone在功能体验上仍不够全面。

 

 

 

当前版本的Android Wear for iOS主要提供以下三大功能:

 

·在Android Wear智能手表上查看来电、短信以及应用通知等重要信息。

·追踪健康数据,如设定健身目标,查阅每日和每周进度等等。智能手表可自动追踪行走和跑步等状态,并监视佩戴者心率。

·及时获得如约会安排、交通情况、航班状态等信息提醒。可以通过Google Now查询信息。

 

不过目前第三方应用还并不能直接在iOS上建立与Android Wear设备的沟通。只有Android Wear系统预装应用,如谷歌地图、Hangouts、Gmail、日历以及Google Fit等可获得完整体验。

标签: Android Wear iOS iPhone 谷歌 智能手表

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续