详情页
首页>资料大全>企业资讯
盯上企业市场,苹果能救平板吗?
腾讯科技    发表于   2015-09-08

苹果在9月9日的秋季新品发布会上,除了两款大屏手机之外,如无意外将会发布一款面向企业办公市场的平板电脑,屏幕尺寸为12.9英寸。苹果这一产品是模仿了微软公司在企业市场大获成功的Surface Pro3平板,意图挽救连连暴跌的平板电脑产品线。
 

不过日前美国科技新闻网站分析认为,苹果商用平板电脑是否会获得企业的购买兴趣,这仍是一个未知数,除了平板所用的iOS操作系统并不适合办公商用之外,在企业市场,苹果商用平板也面临诸多笔记本电脑对手,首先需要面对的就是同门兄弟MAC笔记本产品。

 


苹果从未对外证实将会开发一款商用平板,但诸多爆料显示这一项目基本属实,媒体也单方面给这个商用平板起了一个名字“iPad Pro”。

这款平板主要面对企业员工办公使用,将配置触控笔(乔布斯过去对触控笔表示反对),另外面对办公场合,苹果也模仿其他安卓厂商和微软的做法,在操作系统中引入了多任务分屏显示功能。可以让员工利用平板提高工作效率。

值得一提的是,这款平板是苹果公司历史上次给企业商用开发产品。在乔布斯时代,苹果漠视企业市场,乔布斯只关注给消费者大众开发产品。但库克上台后有了变化。

作为推广商用平板的一个铺垫,苹果之前和IBM、思科等公司达成了战略合作,通过企业软件开发等合作,推进平板在内的苹果产品在企业市场的推广。

不过企业是否会买账,这还是一个悬疑。

在企业笔记本电脑市场,包括微软公司的Surface在内,囊括了平板电脑和笔记本电脑功能的“二合一笔记本”(也称为混合式笔记本)获得市场热销。

在这种产品中,显示屏和实体键盘可以分拆,显示屏幕分拆后成为一款可以独立使用的平板电脑,接入全功能实体键盘后,成为一个性能不亚于传统笔记本的笔记本产品。

在微软的Surface Pro大获成功之后,包括联想集团在内的全球一线电脑大厂,也获得了鼓舞,纷纷推出了更多二合一笔记本。

而苹果的大尺寸商用平板,仍然属于传统平板电脑,不太符合二合一的市场趋势。这种产品不见得一定会受到企业欢迎。

除了市场趋势之外,操作系统也将成为苹果商用平板电脑的软肋。

众所周知的是,iOS是苹果面向手机和平板研发的操作系统,主要强调游戏、视频、网页浏览等消费者功能,但是企业办公功能却是iOS系统的软肋。

虽然通过新研发的多任务分屏显示等功能,苹果平板正在迎合企业的需求,但是对于企业办公而言,苹果针对电脑的OS X操作系统,显然是更好的选择。

苹果曾经是一家电脑公司,但是其主打的笔记本产品,在全球仅属于小众市场,和“IBM PC”延续下来的Windows电脑相比跟不在一个数量级上。但是在过去几年中,苹果笔记本获得了苹果风靡全球的智能手机的拉动,许多人通过手机接触到了 苹果品牌,产生了使用笔记本等其他苹果家族产品的兴趣。

虽然体量弱小,但是在全球个人电脑不断下跌的市场大势下,苹果笔记本销售仍然获得了增长,目前已经超过了昔日的“宠儿”平板电脑,成为苹果仅次于手机的第二大业务。

在苹果笔记本的市场中,包括中小企业、专业人士在内的企业市场,占有相当大的份额。

美国媒体指出,苹果的商用平板电脑,在企业市场个所面对的对手就是自家的同门兄弟——MAC笔记本。

苹果笔记本已经成为全球笔记本设计的一个楷模,其超轻超薄、高电池续航特色获得买家的喜爱。有业者认为,英特尔公司在全球个人电脑行业推广的“超极本”(超轻超薄淘汰机械硬盘),实际上也是模仿了苹果笔记本设计理念。

已经有一些分析师指出,在企业办公设备市场,苹果如果推出12.9英寸平板,将会形成和笔记本电脑左右互搏、自相残杀的局面。因为平板和苹果笔记本的主流尺寸基本一致,平板的销售会蚕食笔记本销量。

在企业市场,苹果是否会产生产品线自乱阵脚,值得关注。

据业者观察,长期从事运营业务的库克,已经在平板上执行平庸而且过时的机海战术。包括9日发布的两款新平板,苹果将一共有六款平板在销售(配置微小差异,就另外推一个型号),让消费者陷入选择困惑中,这和信奉“简单主义”的乔布斯仅推出一款平板电脑形成鲜明对比。

在过去几个季度中,苹果平板的收入萎缩幅度都在两成左右,位居行业之首。

标签: 平板电脑 苹果 MAC笔记本