详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货TE Connectivity微型SFP+连接器和电缆组件 尺寸更小 性能更优
云汉芯城    发表于   2015-09-17

  2015年9月17日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销TE Connectivity (TE) 推出的微型SFP+连接器和电缆组件。相比现有的SFP+连接器,这些组件尺寸减少了50%以上,有助于设计工程师提高面板密度,节省额外的PCB空间。产品设计经过优化,改进了信号走线、降低了电磁干扰 (EMI),并优化了制造流程。


  Mouser分销的TE微型 SFP+连接器和电缆组件只需要15mm电路板空间,一个微型SFP+连接器可比传统SFP+节省19%的面板空间。电缆组件和连接器采用可改善信号走线的交错排列触点配置,此22位连接器支持高达10 Gbps的数据速率。带焊脚的外盒一体化连接器可简化电路板更换操作,实现单步操作,而且此连接器还可承受高达265摄氏度的高温引脚浸锡膏焊接方式。AWG 26电缆具有360度编织压接和进一步屏蔽功能,进而减少了EMI。

  TE的微型SFP+连接器和电缆组件与SFF-8431电气兼容,并支持多种协议,包括10Gb以太网、 千兆以太网和以太网光纤通道 (FCoE)等技术。微型SFP+连接器专为电信、数据通信、 医疗诊断设备以及联网应用而设。

  更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/TE-Connectivity/te-connectivity-micro-sfp-plus/

标签: Mouser 微型SFP+连接器