详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货Terasic MAX 10 Nios II嵌入式评估板 全新NEEK 更贴心的体验
云汉芯城    发表于   2015-09-21

  2015年9月21日 – 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始分销Terasic Technologies的 MAX® 10 Nios® II嵌入式评估套件 (NEEK)。此评估套件支持测试和开发Altera® MAX 10非易失性现场可编程门阵列 (FPGA),这一非常全面的设计环境为嵌入式开发人员提供了建立基于处理的系统所需的一切。套件允许开发人员根据其特定需求快速定制处理器和IP,而软件不会受限于处理器的固定功能集。


  Mouser分销的Terasic MAX 10 NEEK为开发人员提供了集成平台,以开发基于Altera MAX 10 FPGA的各种应用。MAX 10 NEEK板搭载了Altera MAX 10 FPGA,该FPGA具有集成的双通道模数转换器 (ADC)、1,638 Kb嵌入式存储器和5,888 Kb闪存,并包含50,000个可编程逻辑单元 (LE)。嵌入式32位Nios II RISC处理器支持各种操作系统,并带有免费的开发工具。

  MAX 10 NEEK板提供256 MB DDR3 SDRAM、512 MB四通道SPI闪存以及一个可提供扩展存储空间的Micro SD卡 。该板具有一个800×480 LCD 五点电容触摸面板和数字图像模块,可支持开发多媒体应用。设计人员可使用板载USB-Blaster II 或可选的JTAG(通过10 针插头),以简化测试与调试。该板具有千兆以太网、PS/2连接以及2×6 Terasic迷你 数码 (TMD) 扩展头。该板支持24位音频、HDMI RX(包括支持3D视频)以及8百万像素的MIPI CS-2彩色摄像机输入。

  该评估板随附了设计文件(包括BOM、原理图和电路布局)和Altera Nios II集成设计环境 (IDE),并支持Altera Quartus® II FPGA 设计软件。

  更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/terasic-technologies/terasic-max-10-neek/。


标签: 贸泽电子