详情页
首页>资料大全>企业资讯
Dialog与Atmel,两种截然不同的公司文化能够成功融合吗?
EEFOCUS    发表于   2015-09-24

半导体行业的并购潮仍在持续,Dialog半导体刚刚宣布了收购Atmel的消息。这桩收购案是对Atmel有利,还是对Dialog有利?股票市场显然觉得这不是一个好消息,Dialog的股票在几个小时之内狂跌了20%......

 

不过现在我们可以静下心来,根据这两家公司的产品线来深入分析一下,这次的并购到底值不值。

 

在1990年代,Dialog还属于Temic(隶属于戴姆勒集团的半导体子公司)的一部分。1998年这部分资产由管理层收购,重新创立了一家公司,即 Dialog半导体公司。Dialog公司后来做出了正确的决定:放弃晶圆厂,成为一家纯粹的设计公司,并将产品聚焦于市场规模庞大的消费电子领域。 2005年时,从出货量与增长率等方面来看,无线部门是Dialog的业务部门,当时Dialog也已经开始供应音频编解码芯片,整个公司的营收在 1.6亿美元左右(译者注:这个数据可能有问题),10年时间,Dialog的营收增长到了11.5亿,在2010年至2014年的年复合增长率达到 40%。从Dialog2014年营收细分数据可以看出,大部分营收来自于移动设备用的混合信号芯片:电源管理芯片、音频芯片与显示驱动芯片。此 外,Dialog也在开发无线音频与智能蓝牙芯片。

 

和ARM公司的前CEO Warren East一样,Dialog的CEO Jalal Bagherli90年代时也在TI欧洲ASIC部门任职。Jalal或Warren的成功一点都不意外,他们在TI时就表现出色,无论是市场开发还是商 业运作方面都表现出了无与伦比的能力。

2000年的时候Atmel还是闪存市场的之一,当时创始人兼CEO Georges Perlegos已经意识到产品多元化发展的重要性,他打算把产品线从存储器向应用定制产品(Application Specific Products,例如ASIC或ASSP)转移。2000年时Atmel的营收达到了20亿美元,其中超过15亿美元来自闪存产品,ASIC和AVR微 控制器的营收约为3亿美元。不过Atmel当时不仅没有走向无晶圆模式,在2001至2002年间还在收购晶圆厂......George Perlegos在互联网泡沫破裂后黯然收场,2006年来自金融行业的Steven Laub接替George Perlegos成为Atmel的CEO。

 

Atmel创始人George Perlegos

 

在半导体领域,Georges Perlegos绝对值得尊敬,他拥有闪存的核心专利,白手起家创立了一家半导体公司,并将这家公司年营收带到了20亿美元的规模。他的错误或许是在应该转到无晶圆模式时,还在坚信“真男人应该拥有晶圆厂”这种理念。

 

让我们回到现实,看看现在两家的产品线状况。Atmel2014年营收14.13亿美元,利润仅有3200万美元(Dialog 2014年利润达到1.38亿美元)。具体产品线的数据更能说明问题,非易失性存储器业务占总营收的12%,约为1.67亿美元,微控制器(MCU)占营 收的70%,将近10亿美元。Atmel闪存产品线已经名存实亡了,现在Atmel也几乎相当于无晶圆公司,MCU产品线占比越来越高。根据Atmel的 年报,Atmel MCU的发展方向主要是集成无线射频、触摸以及传感器管理功能:

 

微控制器,该产品线包括了Atmel通用微控制器和微处理器系列产品:8位与32位AVR单片机、Atmel SMART ARM产品、 8051单片机、商用无线产品(包括符合蓝牙、低功耗蓝牙、Zigbee或Wi-Fi规范的低功耗射频与SOC产品),maXTouch电容式触摸屏驱动 产品系列则为智能能源、触摸板、与移动设备传感器中枢及LED照明等应用专门做了优化。

 

Atmel的MCU产品线

一方面,Dialog这家专注于为移动设备提供混合信号芯片的公司在Jalal Bagherli的带领下表现优异(过去5年营收年复合增长率在40%以上),移动设备市场竞争激烈,在这个市场高速增长已经放缓时Dialog能够取得 10亿美元的营收着实不易。Dialog已经开始进行多元化尝试(低功耗蓝牙、电源转换、汽车电子......),并对物联网等新兴市场虎视眈眈。

 

Dialog2014年的营收情况

 

另一方面,Atmel产品线布局已经完成了转换,拥有一条实力不俗的MCU产品线,从8位的8051单片机到32位ARM处理器均有产品,每年MCU的营收接近10亿,双方的产品线仅在蓝牙方面有重叠。

 

Atmel的产品能够带给Dialog不同的市场机会,特别是类似可穿戴产品这种新兴市场,一旦Dialog知道如何成功打入这种市场以后,它很容易扩大 战果。双方合并以后若果真按这个路子走,成功的机会不小。当然,两家公司合并以后发展是否成功,往往依赖于双方公司文化能否成功融合。

 

从这两家公司的年报来看,一家公司的文化是市场主导(年报中详细描述了其清晰的产品定位与明确的目标市场),而另外一家公司的文化则是财务主导(除非你喜欢一堆数据,否则你不会喜欢这样的年报)。合并是否成功关键要看哪种文化能够取得主导地位。

标签: Atmel Dialog MCU 蓝牙 闪存 无晶圆模式