详情页
首页>资料大全>企业资讯
OLED曲面屏等待苹果凌驾,iPhone 8成行有可能?
weiphone    发表于   2015-09-25

尽管iPhone6s/6s Plus才刚发布,但对于苹果来说,他们应该正在开始研发下几代的产品了。近日有消息指出,苹果正在“严肃”地考虑为2018年的iPhone配备OLED曲面屏。
 

来自韩国的消息指出,目前韩国几家主流的屏幕制造商已经向苹果的高管们展示了各自的屏幕切割技术,并且透露苹果对曲面屏的方案很热衷。

目前,苹果已经在Apple Watch上使用了OLED,由LG Display和三星共同提供。

 



LG Display目前计划从2017年起,将目前的一所LCD工厂调整为一所能够大量量产OLED屏幕的工厂。消息来源指出,苹果很有可能在2018年推出款柔性屏幕的iPhone。

目前市面上也已经出现了不少配备曲面OLED屏幕的手机,包括了三星的Galaxy Round、Galaxy Note Edge和Galaxy S6 Edge,还有LG的GFlex2。

不过需要指出的是,即使苹果考虑为iPhone配备柔性屏幕,这也是2018年的事了,按照苹果目前的命名来推算的话,2018年发布的将会是iPhone8。

标签: 苹果 iPhone8 OLED曲面屏 Galaxy Round GFlex2