详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货Freescale PF3000电源管理集成电路 IoT应用处理器的量身之作
云汉芯城    发表于   2015-09-28


  2015年9月25日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Freescale® Semiconductor的PF3000电源管理集成电路 (PMIC)。作为Freescale i.MX 7系列 、i.MX 6SoloLite以及 i.MX 6SoloX系列应用处理器的配套产品,PF3000为一个单芯片电源管理解决方案。PF3000 PMIC能够驱动内核处理器、外部存储器以及外设,进而降低设计复杂度与成本,同时还能提供的总体电源效率。PF3000具有四个降压转换器、六个线性稳压器、RTC电源和纽扣电池充电器,并支持一次性可编程存储器。

  Mouser分销的Freescale PF3000电源管理集成电路采用基于SMARTMOS技术的可配置架构,并支持具有不同额定电流、可编程电压和上电顺序的多个输出,使得PF3000能够为内核处理器、外设和各种外部存储资源供电 – 所有这些都集成在一个尺寸小于100 mm²的完整元件解决方案中。此外,PMIC还支持一次性可编程存储器,能够在没有外部元件的情况下控制启动顺序和输出电压。本电路具有轻负载效率,更可搭配用户可编程待机、休眠/LPSR以及断电模式。

  Freescale PF3000电源管理集成电路采用7 mm × 7 mm 48引脚 QFN封装,Mouser Electronics即日起开始供应。本系列器件提供多种可编程和温度选项,非常适合各种消费型和工业物联网 (IoT) 应用,包括平板电脑、可穿戴式计算设备、工业控制、医疗监护、安防及家庭自动化。针对开发用途,Mouser还提供了支持PF3000的评估板和编程板。

  如需进一步详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Freescale-Semiconductor/freescale-pf3000-circuit/。

标签: 贸泽