详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货STMicroelectronics超低功耗STM32L4微控制器 提供性能与功耗的完美组合
云汉芯城    发表于   2015-09-30


  2015年9月30日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 STMicroelectronics (ST) 的新型STM32L4系列32位微控制器。该系列超低功耗STM32L4 32位微控制器采用高性能ARM® Cortex®-M4 32位RISC内核,其工作频率高达80MHz。STM32L4微控制器利用ST的低功耗技术,包括根据不同处理需求调整功耗的电压调整功能,七种低功耗管理模式让设计人员能够灵活的优化多种应用的功耗。

  Mouser Electronics分销的STM32L4系列微控制器采用支持浮点运算单元 (FPU) 的ARM® Cortex®‑M4内核,该内核支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。运行功耗低至112µA/MHz。这些器件具有ST的自适应实时存储器加速器 (ART Accelerator™),能够在以80MHz 时钟速度执行64位程序闪存时实现零等待状态。此加速器技术实现了创新的预取指队列和分支缓存,可实现近100 DMIPS的性能。

  STM32L4器件搭载了高速存储器(高达1MB的闪存和高达128KB的SRAM)、灵活的静态外部存储控制器(对于引脚数为100及以上的器件)、四通道SPI闪存接口、连接两条APB总线的扩展级增强I/O和外设 、两条AHB总线以及一个32位多AHB总线矩阵。该器件提供了三个高速12位模数转换器 (ADC)、内部电压参考缓冲器、低功耗RTC、两个通用32位定时器、两个专用于电机控制的16位PWM定时器、七个通用16位定时器、两个16位低功耗定时器。该器件支持四个用于外部sigma-delta调制器的数字滤波器。此外,还具有多达24个电容触摸传感通道。器件中还内置了一个带内部升压转换器的集成8x40或4x44 LCD驱动器。

  Mouser还库存了完整的STM32L4评估套件,包括STM32L4 Discovery套件 (STM32L476G-DISCO)、STM32L4 Nucleo板 (NUCLEO-L476RG) 以及STM32L4评估板 (STM32L476G-EVAL)。STM32L4微控制器的配套支持有STM32L4生态系统和STM32Cube支持。

  整体低功耗、Cortex-M4内核的高性能表现和DSP功能、智能模拟特性以及丰富的数字接口功能,这些特性使得新型STM32L4系列非常适合于智能联网和物联网 (IoT) 应用,以及各种工业、医疗与消费性电子产品。

  预知更多有关 STM32FL4 微控制器的信息,敬请访问 //www.mouser.cn/new/stmicroelectronics/stm-stm32l4-mcu-fpu/。

标签: 贸泽电子