俗话说职场如后宫,作为一名上班狗,工作中必须步步为营,谨慎工作,细节更要做的到位,只有讨得老板欢心才能赢得老板的重视,这样才能升职加薪,赢取白富美,出任CEO,走向人生巅峰。
然而,每个人的精力都是有限的,竞争压力又这么大,我们在完成老板交代任务的同时更要不断提高自身的业务水平,那么在智能硬件如此普及的今天,有哪些智能硬件能助你走向人生巅峰呢?
例如Stir M1是一款可以自动调节高低的桌子,检测你久坐情况并自动调节高度,偶鼓励你在认真工作之余,要更频繁的站起来活动,保持上班好状态。今天小编就给大家介 绍几款能助你提升工作效率的智能硬件,提升工作效率,每天上班都充满激情一定让老板注意到你,人生巅峰指日可待。
首先你要有个好身体.
水是身体的根本,忙碌的上班狗要保持良好的身体状况要及时补充水分,然而每天光喝8杯水是不够的,不同年龄、性别、体重的人需要的饮水量是不一样的,甚至在一天不同时段、不同状态下水分流失程度也不一样,OAXIS Vita智能水瓶能帮助你解决什么时候喝水的问题。
OAXIS Vita智能水瓶并不是通过时间来提醒喝水,与自家的手环联动,掌握用户的身体状况,智能的分析出该何时补水并补多少水。OAXIS Vita智能水瓶不仅是一个能提醒你喝水的水瓶,还能检测出水质好坏,拒绝蒸馏水和污染水,让你身体倍儿棒,吃嘛嘛香。
OAXIS Vita智能水瓶系统可以简单直观地以0-99的分值来模拟用户身体水分的状态,什么时候该喝水了你一眼就能看出来。目前该产品已经众筹结束,量产的话还要等一段时间,零售价为499元,上班狗们为了身体应该来一套。
然后随时能补个觉
对于上班狗来说,保持良好的精神非常重要,然而白天上班晚上熬夜,难免会有困倦的时候,小憩一会能提高更多的工作效率,这时候你需要一个专为睡午觉设计的枕头--OSTRICH PILLOW。
OSTRICH PILLOW不论是办公室还是车站、火车上、图书馆、沙发上,甚至在地板上都可以迅速变成一个能够提供小憩的地方,枕头里面非常舒服,能够给头部提供柔软的支撑,枕头上有4个洞,能够把双手放进去和把脖子伸进去,还留有一个孔呼吸,十分人性化。
虽然这只是个小创意产品,但直接抓住了上班狗们睡眠质量不够和睡眠时间碎片化的特点,让好觉随时随地开始。该产品售价为60美元,不过只在歪国开卖,想要购买的话还要多付15美元的快递费,建议淘宝搜同款。
工作效率不能低
工作效率对于一个刻苦的上班狗来说至关重要,提前完成老板交代的任务往往能受到老板的夸奖。而扫面议这个东西工作中都会用到,然而一般的扫描仪不仅傻大
粗,而且生成的都是PDF格式,图片什么的还好,扫面Excel可就傻眼了,只能自己一个字一个字的敲喽。不过,想要走向人生巅峰怎么能少的了只能工
具,Zcan Wireless鼠标扫描仪就能带给你极大便利。
单从外形上来看,这货和普通的百元内无线鼠标没有区别,不过底部上有一个特别的摄像头,就是这台微型扫描仪的核心,既能识别图像,也能识别文字。Zcan Wireless内置电池和WiFi模块,极具便携性。Zcan Wireless可以通过WiFi与各种手机、平板和电脑相连,只需要在需要扫面的纸上滑动,即可生成文字或图像,使用起来十分方便。
Zcan
Wireless能够扫描照片、合同、书本等,几乎生活中任何东西都可以扫描出来。扫描出的图像分辨率为400dpi,并且可以保存为多种你需要的格式。
另外,得益于强大的检索扫描功能,Zcan Wireless扫描出来的表格和文字可以直接进行编辑。目前,Zcan
Wireless支持多种设备,售价为159美元。
随时记下老板的吩咐
身为商务人士的老板有非常多的日程安排和吩咐,想要明白老板的想法就要记下他说的每一句话,然而上班狗自身的工作也很繁重,拿出手机解锁并记下根本来不及,那么你可能需要一个随时能帮你记录并转化为文字的录音机--MYLE TAP。
MYLE TAP体积非常小巧,别在你的领子上或者袖口上即可,内置一个基于MCU处理器,一个低功耗蓝牙模块和几个LED灯,续航时间为一周,并具有高达2000条语音注释的存储容量,而且还可以辨别多达42种语言。
MYLE TAP操作十分简单,只要轻轻触碰就可以进行录音,连接智能手机后,只要说出你的想法,系统会自动识别你说出的是命令还是想法,比如可以发信息,添加日 历,甚至可以说出你的灵感和想法,它会自动识别你的声音并转化为文字上传到手机,十分智能。更令人兴奋的是,MYLE TAP售价为145美元,全球包邮,性价比非常高。
你可能需要一个桌子
拥有了好身体,睡眠也很充足,工作效率也提高了,老板的一切吩咐也记下来了,当你拥有这些商务精英应有的好素质之后,你也许应该拥有一个优秀的桌子。Stir M1是一款可以自动调节高低的桌子,并且是一台售价将近2万的优秀的桌子,那么你为什么需要它呢?
Stir M1拥有安静的机械自动化桌脚,漂亮的硬涂层聚合物桌面,优雅流线的外观,重要的是它还配备了可以让桌子帮助你了解自己坐姿和站立习惯的硬件设备,在你认真工作之余,时不时的站起来活动一下,这便是一个优秀的商务精英应该有的工作模式。
此外,Stir M1桌子背后还有一个新的电缆布线系统,桌面在简洁的同时也不失易用性,桌子的表面现在拥有一个5英寸的触摸屏,能够更快速的调节桌子高低。此外,如果你 在家里和办公室各有一张这样的桌子,通过云服务你就可以在两张桌子之间来同步你的个人偏好设置。当然,如此优秀的桌子当然也有一个优秀的售价,Stir M1售价为2990美元,你值得拥有。
总结:
好吧,给大家介绍了这么多方便易用的智能硬件产品,无论是从健康上还是工作上都面面俱到,小编只能帮你到这了。骚年,想要升值加薪、迎娶白富美、出任CEO、走向人生巅峰,还需要努力啊。