一个垃圾桶几毛钱?多不超过¥50。苹果牌的“垃圾桶”多少钱,起配的价格就抵得上4个iPhone。Mac
Pro是苹果的高阶桌上型电脑,搭载服务器级别的cpu,亮骚的外形和高大上的价格直接把iPhone和macbook秒成渣。话说这货的特点就是造
型非常独特,不同于一般的pc方方正正的造型,Mac Pro成圆筒状,因此也被昵称为“垃圾桶”。
自那之后圆筒设计就开始被玩坏了,电视盒子开始采用圆通造型,之后是智能空气净化器、智能音响……小编现在已经开始审美疲劳了!偏偏在这个时候谷歌来添乱,谷歌也在自家的网站上挂出了一个“垃圾桶”,目标是未来的智能家居。
一个路由器的诞生
谷歌公司于在当地时间周二推出了一款WiFi路由器OnHub,这货一推出就收到了广泛的关注,因为它承载了智能设备未来的重要的概念“智能家居”。该路由将成为未来谷歌在智能家居的中转中心,承载着信息交换和指挥中枢的功能。小编觉得,其的特点在于两个方面:
普通路由器连接的设备上限一般为24个上下,而OnHub支持多128个设备连接。强大的数据连接能力对未来的智能家居尤为重要,作为物联网在家用领域
的一个分支,智能家居的一个重要任务就是将尽可能多的家居事物互联网化,所以智能家居的中转中枢必须具有强大连接能力。
OnHub的另一大特点是支持Google Weave、802.15.4和Bluetooth
Smart通信协议,这都是什么?据小编了解,这些都是基于物联网的通信协议,和我们平时用的wifi大同小异。Wifi的特点是速度快,但是通信协
议复杂、耗电量大,而这些通信标准的的速率低,但是非常的省电,正好满足智能家居对于低速、省电的需求。目前智能家居通信的统一标准还没有制定,兼容多种
通信标准的OnHub对以后后续产品的升级显然是有好处的。毕竟,谁也不想自己真金白银买来的智能设备的变成一个电子垃圾。
第二次平台之战
苹果的发布会将9月9日举行,谷歌在这个时机推出其智能路由器难免引起大家的遐思。据可靠消息,苹果将在即将到来的发布会上推出自己的电视盒Apple TV,它的一项重要功能就是作为未来智能家居的中枢。看来,一场更激烈的大战是免不了。
2015年I/O开发者大会上,谷歌高管皮查伊正式公布该项目。他详细介绍了全新的物联网操作系统Brillo和通信协议Weave。谷歌在试图打造真样
的智能家庭环境,在他们的设想中。家中所有设备都可以相互连接,起床时,电灯可以自动开启;开车到家时,车库门可以自动开启。利用Brillo、
Weave及其它工具,Google现在正朝此方向迈进。
而几乎同时,苹果也发布了基于其智能家居平台HomeKit的几种智能家居,用户将能通过苹果手机操纵智能家居。小编觉得,双方在智能家居之间的争端将是安卓和iOS之争的延续。
二者都推出基于智能家居的软件平台,HomeKit由苹果开发、和ios做了深度的绑定,Brillo干脆就是一个简化版本的安卓,二者都满足了智能家居小内存、低配置的运行要求,的不同点在于开放程度的区别。
苹果采取的是封闭平台的战略,只有iOS设备才能和homekit平台的智能设备相互连接,这样的可以的限度的利用iOS原有的siri、
iCloud等资源,简化操作,缺点是将所有的安卓设备排除在homekit之外。谷歌的策略则相对开放,Brillo同时允许安卓和iOS设备接入,无
论用哪种系统的手机都能够操作智能家居。