详情页
首页>资料大全>企业资讯
说“中国制造2025”,哪些芯片大佬在靠它赚钱
电子发烧友    发表于   2015-10-23

中国今年推出的“中国制造2025”计划及详细实施方案,将补助大量资金,协助中国制造业加速工业自动化发展,引爆庞大智能自动化与机器人的巨大商机;包 括ABB、西门子、洛克威尔等一众国际大厂,以及许多国内外工控业者皆已展开抢攻。处在产业上游的芯片大厂,会关注哪些商机?

德州仪器的电机驱动方案四大攻势

德州仪器模拟产品业务发展经理信本伟指出,电机是工业领域非常重要的一部分,同时也被称为耗电大户,如何利用好电机,一直以来都是业内非常重视的问题。信 本伟先生认为,对算法的优化其实很大程度上也是聚焦在对效率的优化上,在此领域一直居于业内地位。TI的产品通常会选择驱动端的MOS,对于小电 流的电机驱动产品TI通常集成MOSFET并且优化RDSON,同时也持续通过降低静态电流来减小电机不运转时的功耗。
 

作为全球市场,TI利用先进的电机控制专业技术方面的丰富经验,并结合模拟和嵌入式处理产品系列,可提供完整的电机系统解决方案。总结起来TI电机驱动产品和方案主要有四方面的优势:

1、产品覆盖面广。我们的产品可以用来驱动直流有刷、无刷、步进电机,针对伺服电机也有解决方案。在每个细分的电机类型里,我们也有不同的解决方案,比如 针对时下热的BLDC,我们有有感、无感的解决方案,也有方波控制、弦波控制和更复杂的FOC,针对不同功率的电机都可以找出相应的解决方案。

2、易于使用,可以缩短客户的研发周期。我们的DRV8系列有刷以及步进电机驱动,和DRV10($0.4387)系列的无刷电机驱动芯片,都是将控制部分集成在电机内部且性能很高,客户可以很容易就完成电机驱动端的设计,从而将更多的精力投入到系统端的研发当中。

3、可靠性高。TI的电机驱动方案将保护机制集成在芯片内部,可靠性很强。同时TI的算法也是致力于可以驱动有不同参数的电机,使同一款产品可以应在有不同应用需求的终端产品中而不产生问题,简化研发周期。

4、完备的产品和支持。TI的产品不仅仅是芯片本身,我们还提供配套的评估套件、参考设计、应用手册等等,方便用户使用。当客户有问题时可以联络我们的 FAE,但更方便的是直接登录我们的E2E论坛或者为德州仪器在线支持社区,我们的电机驱动专家会在论坛上直接帮客户解决技术问题。

芯片大佬“中国制造2025”炼金术

安森美助力工业生产视频监控


安森美半导体作为的图像传感器供应商,产品用于安防还用于相近市场,保持广泛基础的先进技术,可被充分利用发挥,横跨用于各类应用。在工业生产现场,通过视频监控系统就能够快速、实时的进行监控和监视。

事实上,监控/安防市场未来几年会持续稳步增长,尤其是随着图像信号处理压缩标准如H.264和H.265成为主导。这使更高分辨率、更快帧频视频的传输能用于视频分析如面部识别。

安森美半导体图像传感器部安防细分市场营销经理BrianBenamati表示,网络摄像机是未来视频监控业发展的重点,而对它不断地创新与发展有赖于关键元器件图像传感器的性能。

Brian进一步指出,对于在监控上采用的图像传感器在技术上的要求,监控/安防市场的摄像机制造商和系统集成商有两大关键性能要求:卓越的微光成像(在 微光场景条件下提供足够的信噪比)和高动态范围(HDR,以同时捕获在明亮高光和暗阴影下的成像)。一旦实现这些关键参数,接下来的性能因素包括扩展的近 红外(NIR)量子效率(用于以NIR照明器成像),和出色的调制传递函数(MTF)(用于图像清晰度)。

Molex紧抓工业连接器发展机遇

Molex中国销售经理JuiGoyEng认为,工业连接器确实在IoT、智能工业浪潮下面临了很大的机遇,主要表现在以下三方面:

,无线连接对于智能产业具有极为重要的作用,通过在无线网状网络上部署具有移动、微型化和网络化的各种“智能”设备,可以实现的生产效率。比如说,Molex在此供应一系列标准天线,特别适用于上述应用。

第二,智能工业流程的优化还将推动众多应用在人机接口(HMI)中的效率,而Molex提供包含液位传感器在内的各种电容式触摸传感器产品。

第三,光纤互连系统也是推动智能产业的成长以及物联网(IoT)长期演进的主要因素。Molex开发的圆形透镜MT扩展束互连解决方案,能满足数据密集型行业的特定要求。

高集成度也是应对工业4.0时代的必备条件,比如越来越多的半导体供应商开始将MCU与传感器加以整合。在工业自动控制系统中,传感器当处系统之首。类似 于感官系统的传感器能快速、精确地获取信息并经受严酷环境的考验,是自动控制系统达到高水平的保证。可以说,没有众多质优价廉的工业传感器,就没有现代化 工业的生产体系,更别谈工业4.0体系的构建。此外,具有低能耗、低成本、易使用和泛在感知等特性的无线传感器网络正在快速崛起,使传统实践中因成本等因 素未能实现在线检测的某些重要工业过程参数的测量成为可能。

总而言之,工业4.0带来的技术发展势必让半导体大厂在企业架构上做出一系列新调整,以适应新的市场形势。这对于电子厂商来说,未来的挑战会更大,机遇也是巨大的。

 

标签: 德州仪器 电机驱动 TI 嵌入式 BLDC 安森美 Molex