详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货TI TUSB320 CC 逻辑和端口控制器 充分发挥USB Type-C之潜力
云汉芯城    发表于   2015-10-26


2015年10月26日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的USB Type-C™配置通道逻辑和端口控制器TUSB320系列。TUSB320系列器件提供了USB Type-C配置通道 (CC) 逻辑和端口控制,支持系统探测插头的定向,并为终端设备确定适当的USB规范和模式设置。

Mouser分销的TI TUSB320器件可配置为下行数据端口 (DFP)、上行数据端口 (UFP) 或双角色数据端口 (DRP)。该系列产品支持USB 2.0和USB3.1,使得设计人员能够在多个支持USB的设计中灵活运用这些器件。TUSB320系列还具有多种特性(如模式配置和低待机电流),进而使得该器件可用于USB 2.0应用的灌/拉电流功能。器件拥有宽电源范围 (2.7Vbus – 5.5Vbus) 并拥有低功耗的特性;其8 mW的低关断功率使各种电池供电应用大获裨益。

TUSB320系列产品提供了I2C或 GPIO控制、-40至 +85的工业级温度范围,并支持高达3A的电流通知和检测功能。此器件可用于手机、平板电脑和USB外设中的主机、设备或双角色端口应用

Mouser同时备货的TUSB320EVM为TUSB320器件提供了评估平台。此即插即用模块可通过板载DIP开关配置为工作在I2C或GPIO模式下的DFP、UFP或DRP端口。

预知更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Texas-Instruments/ti-tusb320-usb-type-c/


标签: 贸泽 云汉芯城