详情页
首页>资料大全>企业资讯
Cypress Semiconductor太阳能供电IoT套件登陆Mouser 带BLE连接的简易开发平台
云汉芯城    发表于   2015-10-30

 

 

2015年10月30日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Cypress Semiconductor Corp的S6SAE101A 太阳能供电物联网 (IoT) 设备。S6SAE101A 套件为开发具有蓝牙低能耗 (BLE) 无线连接的太阳能供电IoT设备提供了一个简单易用的平台。

Mouser分销的Cypress S6SAE101A太阳能供电IoT设备套件的主板上搭载了S6AE101A能量收集电源管理IC (PMIC) 设备,其电流消耗仅250nA并需要1.2µW 的启动功耗 – 比相近的竞争产品低四倍 – 成为了太阳能或光供电能量收集系统的理想之选。S6AE101A的输出电压可配置为1.1V至5.2V,支持各种用于IoT设备的电子元件。主板还包含一个Cypress EZ-BLE可编程片上无线电 (PRoC) 模块(为各种IoT设备提供高度灵活性的全集成BLE模块解决方案),以及USB串行转换器IC、温湿度传感器、用于振动能量采集的二极管桥和用于附加接口选项的扩展头(如I/O、UART和 I2C)。

S6SAE101A套件还包含太阳能模块、USB-A转Mini-B电缆、附加元件以及BLE-USB桥,该桥支持与PC进行BLE通信并可通过定制固件进行再编程以演示套件的功能。S6SAE101A太阳能供电IoT设备套件非常适合于各种无电池的无线传感器节点 (WSN),用于监视智能家居、商业楼宇、工厂、基础设施和农业的物理和环境条件。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Cypress-Semiconductor/cypress-iot-device-kit/

标签: 贸泽