详情页
首页>资料大全>企业资讯
把物联网当成一件大事来抓,博通有啥底牌
CTIMES    发表于   2015-11-04

物联网(IoT)的相关统计数据是惊人的,根据许多研究机构调查,到2020年将有超过500亿个可上网的设备。博通推出一阵子的WICED就是为了瞄准物联网时带的产物。

博通认为,物联网发展三个关键因素:业者间的合作速相关应用开发,及云端网页服务整合。
WICED开发者工具平台协助OEM厂商轻松开发物联网设备,整合Bluetooth Smart(即Bluetooth Low Energy)软体与应用程式,提供低功耗连结用户端装置。
 

 

这容易上手且符合成本效益的无线解决方案,可以让厂商在各种新装置中提供无线网路连线功能。

WICED平台更能让客户在各种消费性装置上轻松地开发Wi-Fi连线功能,并简化Wi-Fi连线作业,特别是没有复杂使用介面或网路连线功能显示产品。 博通在既有WICED平台整合了支援Bluetooth Smart的BCM20737系统单晶片(SoC),让OEM厂商开发的电池供电产品,可以连结智慧型手机和平板电脑等手持装置。

博通认为,物联网接下来的发展将看这三个关键因素:物联网业者间的合作关系、加速相关应用开发以及云端及网页服务整合。

博通强调,物联网市场目前仍处于起步阶段。但是,从任何角度来分析,对半导体产业来说,物联网都会是一个非常巨大的机会。

2016产业趋势:物联网仍然是big thing无误。

 

标签: 物联网 Wi-Fi 博通 WICED BCM20737