详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser备货OSRAM SFH 471xAS IRED 高输出、高效率的摄像监控理想光源
云汉芯城    发表于   2015-11-05


2015年11月5日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应OSRAM Opto Semiconductors的SFH 4715AS和SFH 4716AS红外LED (IRED),此为IR OSLON Black产品家族新成员。这些小型红外LED为OSLON Black SFH 471x IRED的增强版,其输出功率超过了1W。SFH 471xAS IRED采用优化封装和Nanostack技术,每颗芯片均具有两个发光层。根据摄像头类型和红外发光二极管数量的不同,SFH 471xAS 的照明距离可达到100米以上,对于众多基于摄像头的应用而言,这将是较为理想的红外光源。

Mouser分销的OSRAM OSLON Black SFH 4715AS和SFH 4716AS IRED采用小巧的3.85 mm2封装,并具备集成透镜,能实现功率密度极高的紧凑配置。该LED拥有9 K/W(值)的低热阻、850 nm的质心波长,并且在1A时的典型光发射功率达1.34W(效率高达42%)。该款LED的光束角为90度 (SFH 4715AS) 或150度 (SFH 4715AS),散热需求较低,可在使用较少元件的同时提供高输出功率,进而节省成本与电路板空间。

SFH 471xAS IRED拥有更广的输出和范围,可提供适用于监控、手势识别和机器视觉系统的 高效率红外光。

更多有关 OSRAM IR OSLON Black SFH 471xAS的信息,请访问//www.mouser.cn/new/osram/osram-sfh471xas-leds/。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的设计项目提供全球广泛的半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

标签: 贸泽