2015年11月6日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Integrated Device Technology (IDT) 的VersaClock® 6系列可编程时钟发生器。VersaClock 6器件具有低于500 fsec的超低RMS抖动,能够提供屡获殊荣的IDT VersaClock 系列产品目前的性能。该器件为要求高性能的应用提供了灵活的低功耗时序,进而允许设计人员满足其系统中严格的抖动和低功耗要求,同时又可降低电路板空间和物料清单 (BOM) 成本。
Mouser分销的此新型IDT VersaClock 6可编程时钟发生器采用第六代IDT VersaClock可编程时钟技术,并针对电子系统进行了增强。该器件在12 kHz-20 MHz 的整个集成范围内拥有低于500 fsec 的RMS相位抖动,可满足诸多应用的抖动与相位噪声要求,如10G以太网、企业存储器SAS和SATA、PCI Express Gen 1/2/3、PHY参考时钟以及一代高端FPGA - 同时所有新器件都能够以竞争产品大约一半的内核功率运行。30 mA的内核电流消耗不仅简化了系统的散热要求,还降低了系统的运行功率成本。此外,VersaClock 6器件引脚还与VersaClock 5兼容,从而可凭借少的设计更改实现性能扩展。
输出频率由单参考时钟生成,该时钟来自两个冗余时钟输入引脚中的任何一个,可在操作期间选择输入引脚。无毛刺手动切换特性允许在正常操作期间选择其中一个冗余时钟,而不会中断所生成的输出时钟。
VersaClock 6器件可通过I2C接口编程,有两个可选I2C总线地址可供选择,因此允许在同一系统中使用两个VersaClock 6发生器,而不会发生地址冲突。器件的内部配置可通过内部一次可编程 (OTP) 存储器轻松设置,也可借助I2C 接口进行修改。
VersaClock 6适用于各种应用,包括高性能消费电子设备、联网系统、工业应用、计算系统和数据通信应用。
更多 详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/idt/idt-versaclock-6/。