详情页
首页>资料大全>企业资讯
预估:2016年AMOLED出货面积将达到2200万平方公尺
中国OLED网    发表于   2012-08-27

NPD DisplaySearch指出,在所有显示技术与相关应用中,AMOLED是成长潜力技术,按照目前已发布投资与生产规划分析,预估2016年AMOLED出货面积将达到2200万平方公尺,相较于2012年230万平方公尺成长近10倍。

DisplaySearch表示,现阶段多数AMOLED产能应用于智能手机产品,但未来新投资将主要着重于电视机领域发展,只是AMOLED技术尚未能实现于大尺寸电视机应用,因此业界无法预测何时可以较广泛地采用此技术。

根据AMOLED 制程技术报告指出,以55吋电视面板为例,现阶段采用氧化物TFT背板、白色OLED加上彩色滤光片AMOLED工艺制造成本,预估较55吋TFT LCD高出8倍,如采用红、绿、蓝OLED制程成本将高出10倍,但高成本未来可望降低。

DisplaySearch资深分析师Jae-Hak Choi表示,AMOLED还处于婴儿期,长期来说,制程改善、印刷技术及材料性能进步等将有机会使AMOLED生产成本大幅下降至可以与TFT LCD竞争水准。

除了制造成本外,追求高解析度也是AMOLED另一个较弱环节,为了追求高解度AMOLED的实现,面板厂商发展出不同的对策,包括三星和Nouvoyance使用的PenTile技术;另一个达到高解析度AMOLED的对策,是LG Display和奇美使用白光OLED加上彩色滤光片的技术。

标签: 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续