详情页
首页>资料大全>企业资讯
Ooyala为天空体育提供在线视频服务支持
eefocus    发表于   2014-09-16

多屏视频流媒体及分析领域的创新公司Ooyala今天宣布将为天空体育(Sky Sports)的免费视频点播内容提供端到端视频解决方案。Ooyala的平台集视频管理、发布和分析于一体,能使天空体育向所有观众提供个性化的视频体验,以便提高观众参与率。该服务可供天空体育网站的所有观众使用。

天空体育通过Ooyala丰富的观众分析技术了解消费者如何观看自己的体育内容。天空体育还采用了Ooyala的Discovery解决方案----该解决方案已被业内证明能增加收视率,它能根据对内容元数据、专有趋势数据、个人偏好和网内收看情况的综合分析,为观众提供量身定制的内容建议。

Ooyala首席执行官Jay Fulcher表示:"利用Ooyala的专利分析技术和Discovery技术,天空体育将能充分挖掘其免费视频点播内容的全部潜力。我们的分析技术所提供的洞察力可以使天空体育了解用户如何使用内容,以便能够不断改善粉丝体验,提供吸引人的多屏视频服务。这样一来,观众就会变得更加忠诚、满意和转向移动。"

市场研究公司IDC在一项Ooyala赞助的研究中访问了许多广播公司、品牌商及企业。研究报告显示,Ooyala的云视频技术和服务具有494%的五年投资回报率,仅需3.2个月就能收回对Ooyala技术的初始投资。而研究公司TechValidate进行的一项Ooyala赞助的研究表明,超过三分之一的Ooyala客户发现,由于实施了Ooyala的解决方案,他们的视频浏览量增长了50%以上。

Sky Sports Digital董事David Gibbs表示:"天空体育专注于向各类设备提供好的用户体验。Ooyala的技术提供了极具吸引力的视频点播体验,迎合了我们观众的口味和偏好,有助于我们实现这个目标。"

作为一种能优化用户参与和客户收入的独特的数据驱动的方法,Ooyala Discovery业已被证明能驱动关键业务目标,如增加浏览量、提高广告收看完成度和改善广告填充率等。Ooyala Discovery采用实时分析和专利的优化算法,对观众有可能观看的内容提供及时的建议。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续