详情页
首页>资料大全>企业资讯
业界首款带电流控制模式和同步整流功能的LLC控制器 Fairchild FAN7688加入Mouser产品阵营
云汉芯城    发表于   2015-12-01

2015年12月1日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Fairchild Semiconductor的FAN7688 先进脉冲频率调制 (PFM) 控制器。FAN7688为业界首款隔离式DC/DC控制器芯片,集成了先进的双电感加单电容 (LLC) 谐振控制器与电流控制模式和同步整流 (SR),为LLC谐振电源单元 (PSU) 增添了充电电流控制,而非传统的电压控制模式。FAN7688的强大功能和高效率使得设计人员能够大大提高服务器、电信、PC和电视应用电源的可靠性和效率。

Mouser分销的Fairchild FAN7688先进PFM控制器采用Fairchild的充电电流控制技术,进而允许控制器使用电流控制模式,而非电压控制控制。FAN7688的振荡器三角波和集成开关电流信息共同决定开关频率。先进的技术提供了较佳的功率级控制到输出转换功能,不仅能够简化反馈回路设计,还可实现真正的输入功率限制功能。闭环软启动功能支持输出电压单调上升,而与负载条件无关。FAN7688在400V输入/12V输出电源应用中可实现高达97%的效率。

FAN7688控制器具备一系列保护功能,能够在隔离式DC/DC转换器应用中提供效率。这些功能有过载保护 (OLP)、过流保护 (OCP)、输出短路保护 (OSP)、过压保护 (OVP)、过热保护 (OTP) 以及防止非零电压开关 (NZS)。

Mouser分销的Fairchild FAN7688先进PFM控制器采用16引脚的SOP封装,具有36–690 KHz的宽工作频谱范围,并可在‑40 °C至+125 °C的温度范围内工作,成为各种应用的理想之选,包括桌面服务器、 电信电源、智能离线电源、高效率DC/DC转换器、工业电源 和大屏幕显示器电源。

此外,还为FAN7688提供了两个评估板FEBFAN7688_I00250A和FEBFAN7688SJXA_CP14U306,这两款在Mouser同时有售。更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Fairchild-Semiconductor/fairchild-fan7688-controller/。

标签: 贸泽 云汉芯城