详情页
首页>资料大全>企业资讯
一个智能扭扭车,竟然抢了ARM的风头
集微网    发表于   2015-12-02

以智能嵌入式为基础的智能硬件及物联网已成为继互联网以后的新一波科技热潮!

2015年11月23日至27日, 2015年度ARM年度技术论坛(ARM Tech Symposia 2015 China)以“Shaping the Connected World”为主题在上海、北京及深圳三地巡回展。作为业界的存储器及微控制器供应商、ARM在中国重要的合作伙伴以及本次论坛的主要赞助商之一,兆 易创新(GigaDevice)全力支持了此次科技盛会,并携GD32 系列微控制器全家族产品亮相,并展示了多款基于GD32 MCU的系统级应用解决方案,以及智能平衡扭扭车、蓝牙无线打印机、电子烟、等终端应用方案,引起现场观众的热情参与和广泛好评。

论坛举办当天,GgaDevice展台现场相当火爆,竟然排起了长长的队伍,连会场的专职摄影师都忍不住放下单反前来一试,究竟是什么东西,让大家玩的不亦乐乎?

啊!啊!啊!火爆全场的小明星原来是一台当下火爆的智能平衡扭扭车……很可爱,有没有?
 

图为智能平衡扭扭车
 

智能平衡扭扭车
 

扭扭车有两个车轮,前后左右把握方向靠重力扭转,其实属于曾经火爆一时的独轮车的衍生品。因其体积较小,方便携带和存放等特点而被大家所喜爱,已经逐渐成 为上班上课及休闲娱乐的代步工具。随着方案商系统的完善、选料成本的降低以及在贾斯汀比伯等明星的带动下,这款产品在国外迅速走红,国内也出现了大批扭扭 车制造厂商。来自深圳海关的数据显示,截止到2015年10月底,扭扭车平均每日的销量到达4万台,而且到11月份,扭扭车的销量也未曾减少。
 

智能平衡扭扭车内部结构
 

据介绍,本次GigaDevice展出的这款被誉为“会场闪亮之星”的扭扭车采用了基于GigaDevice GD32系列MCU的主流解决方案,并融合电机控制和传感器检测实现了行车方向与速度的精确控制。

GD32F103RC主流型MCU高性能主频可加快正弦算法的执行效率从而驱动36V无刷电机,时速可达20KM/H,并集成了优异的静电防护与安全 保护功能。方案配合GD32F130系列超值型MCU检测陀螺仪传感器控制精确转向,能够以接近零度的小转弯半径,提升用户体验。同时,GD32丰富的 集成度提供了高速接口实现蓝牙无线传输和手机APP控制,并支持跑马灯,显示灯等多种功能,更提高了性价比。GD32系列MCU目前作为行业主流的32位 微控制器已经在平衡车市场广泛采用,出货量位居榜首。
 

体验GD32 inside
 

除了扭扭车,兆易创新还展出了基于各种MCU开发板及开发工具,以及蓝牙无线打印机、电子烟等基于GD32系列MCU的多种终端产品。
 

兆易展出的评估板以及学习套件
 

GigaDevice已经推出的GD32系列MCU开发工具包括多种全功能评估板和入门级学习套件,共有四个系列22种产品,并有多种配备Arduino 接口的开发板便于调试,是使用GD32系列MCU进行嵌入式设计的理想平台。GD-Link在线调试及脱机下载器目前也已经全面上市,还有更多第三方开发 商提供的应用软件及量产烧录工具均已支持。
 

GD32F103RE的蓝牙无线微型打印机方案
 

现场展出一台基于GD32F103RE的蓝牙无线微型打印机方案。该方案可用于餐厅外卖等服务的票据打印及手机APP和云端直接打印,并可以同时连接9个 手机及软件终端。GD32 MCU丰富的片上缓存资源和外设接口配置,可支持二维码等多种格式打印输出并实现系统无线连接的交互管理。目前该方案已经在多个用户的量产项目实现量产。
 

GD32F130G6 MCU的电子烟方案原型
 

还有一款基于GD32F130G6 MCU的100W电子烟方案原型也颇为引人关注。它可以支持TFT屏幕显示和按键控制的人机界面,并实现多种功率可调和精确温控的雾化效果。 GD32F130系列超值型MCU具备多种低功耗模式,优化的待机电流可灵活用于多种电池供电的便携式设备,超高的性价比已成为当前市场主流的32位 ARM内核入门级单片机。

在本次论坛现场,GigaDevice资深产品市场经理金光一还为观众带来了“Addressing IoT Challenges with GD32 MCU”的精彩演讲,并在接受采访时介绍,GD32 系列Cortex-M3内核32位通用MCU家族目前拥有GD32F103增强型、GD32F101基本型、GD32F105和GD32F107互联型、 GD32F130和GD32F150超值型、GD32F205和GD32F207增强型等8大产品系列,共计9种封装类型,155个产品型号。所有产品在 软件和引脚封装方面全兼容,可为系统开发与升级提供的灵活性和极具竞争力的性价比。GD32 MCU融合了高性能、低成本和易用性的优势特点,可以有效提升用户的研发效率、降低项目成本、缩短设计周期,并已获得广泛的市场赞誉和认可,是嵌入式系统 开发与项目设计的明智之选。

 

标签: ARM 智能硬件 物联网 蓝牙 无线打印机 智能平衡扭扭车 电子烟