详情页
首页>资料大全>企业资讯
..购机必看 买智能电视or普通电视+盒子
中关村在线    发表于   2014-09-17

    从传统的电视到智能电视,时代在不断的进步与发展。早期的电视,功能都比较单一,对用户来说,主要的功能还是观看传统的电视节目,有着很大的局限性。比如电视台中每天播放的电视剧,用户则需要记住每天的播放时间,时间一到,准时坐到电视面前,收看心仪的节目。而一旦错过,就没有办法挽回,特别是很多电视剧的情节连贯性都很强,错过一集,就会直接影响到观看接下来的内容。

    功能丰富 智能电视成为目前主流 

    而智能电视的出现,则一改了这种局面。在很多智能电视中,都带有正版的在线视频点播平台,比如说大家都并不陌生的爱奇艺、百视通或者华数在线等等。在这些平台内,都带有电视剧栏目,在这些栏目中,很多都具有追剧功能,可以自动为用户更新到的剧集。这样以来,用户即使是错过了电视中卫视台播放的电视剧,也可以24小时随时进入视频点播平台,选择自己想要观看的某一集观看,不受时间上的限制,用户的自由度非常高。


智能电视以各种出众的功能,备受用户青睐

    当然了,智能电视的优点不只是内置的视频点播平台,除此之外,还有着很多吸引人的地方。比如很多智能电视都基于安卓平台开发,因此扩展性和兼容性都很高。不少电视还内置有智能应用商店功能,这里所说的商店不同于一般的商店。大家可以在应用商店中,免费下载和安装各类应用程序,比如大家都熟悉的微博客户端、QQ聊天软件、百度地图、免费电子杂志等等。此外,还有好多专为大屏电视定制的各种游戏资源,比如《狂野飙车》、《愤怒的小鸟》、《捕鱼达人》等等。用户还可以不使用遥控器操作,外接无线键鼠或者是无线游戏手柄,让用户能够尽情享受到3D游戏带来的乐趣。

    对于准备购买智能电视的用户而言,他们也面临着选择。究竟是购买一台普通的液晶电视再加上一台智能电视盒好,还是直接购买一台智能电视?也成为这些用户心中的疑问。今天,我们就来一起聊聊该如何面对这个问题吧。

普通电视+盒子 比买智能电视省钱?

    现在有不少购机用户非常关心电视的价格,认为购买智能电视不如购买普通电视加上智能电视盒划算,那么事实的情况是否是这样呢?我们不妨先来看看电商平台中,智能电视与非智能电视的价格差别。我们以京东商城中在售的42英寸电视为例,品牌选择长虹。

同样三款长虹42英寸电视,3D智能电视与平台电视之间存在较大价差

    大家可以看到,传统非智能电视中型号为长虹LED42538E这款电视报价为2199元。这款电视不具备网络和智能功能,仅提供了USB多媒体播放功能,是一台名副其实的传统电视。而与之对应的42英寸同款电视,长虹LED42C2JDi智能电视报价为2499元,长虹3D42C5080i报价则为2999元。

加入了3D功能的智能电视,售价高出500元

    从上面的价格来看,以长虹LED42C2JDi这款智能电视为例,比传统非智能电视长虹LED42358E高出300元,而300元的价格,足以购买一台功能齐全的四核安卓智能电视盒。但是如果一步到位,购买具有3D功能的电视而言,就只能选择售价为2999元的长虹3D42C5080i,这款电视才具有3D功能,这款电视和非智能电视之间的价差达到了800元之多。因此,这样看起来,不考虑3D因素,似乎购买一台非智能电视再加上智能电视盒比较实惠,从价格方面具有较为明显的优势。那么情况确实如此吗?

    ■ 智能电视优势所在:兼容性和易用性

    有一句话富有哲理的名言,是著名的哲学家黑格尔所说,叫做“存在的就是合理的”。也正是基于这种原因,智能电视和智能电视盒才会同时在市场中出现。那么相对于智能电视盒,智能电视的优势又在哪里,相信也是大家非常关心的。接下来,我们就先来聊聊智能电视都有哪些优势点所在,前提当然是和智能电视盒相比。

    ● 良好的兼容性

    智能电视从诞生之初,经过了几年的时间。在这几年内,在不断的改进和发展。以内置了安卓智能系统的电视为例,版本也已经从较早的安卓2.0升级到安卓4.2以上,系统的升级,带来了很多新的功能,稳定性也得到了很大的增强。而不少智能电视厂商,都非常注重整个智能生态系统的建设,比如不仅具有安卓智能系统,还为用户准备了智能应用商店,用户在智能应用商店中,无需付费,就能免费下载安装各种APP和游戏,可玩度是非常高的。而这些应用程序,并非是简单的移植手机版或者Pad平板电脑版本的,这样的APP如果在大屏电视中运行,势必存在着很多问题。比如页面布局错乱、按钮移位甚至出现一些功能无法使用的情况。

智能电视应用商店内,都是专为电视定制的APP

    直接移植的应用程序,在不同分辨率的电视中,显示效果也是不尽相同的。例如传统的32英寸电视,分辨率为1366x768,而39英寸以上的电视,大多数都在1920x1080,的4K电视,分辨率更是达到了3840x2160。试想,如果不对界面进行优化,而是直接移植APP,用户体验度会非常之差。而在智能电视中,应用商店内的APP都是专为电视而优化设计的,充分考虑到了对电视屏幕和用户操作习惯的适应,可以做到良好的兼容性。因此,这一点优势对于智能电视来说,还是比较充分的。

    ● 产品易用性极高

    在使用易用性方面,智能电视也是有着得天独厚的优势所在。如果用户使用智能电视盒,那么就要进行安装设置,虽然安装与设置并不难,但是使用起来步骤相对要多一些。智能电视直接开机即可使用,而使用智能电视盒,在打开电源之后,还要使用电视的遥控器选择视频输入源,比如在电视的信号输入源中选择HDMI1输入,这样才能切换到智能电视盒的信号。在遥控器使用完毕后,后续的操作,则需要使用智能电视盒的随机配备的遥控器。这样的使用过程,对于一些追求简约的操作的用户而言,显然不是他们所想要的。

    ■ 智能电视盒优势:用户可自选配置

    刚才说了这么多智能电视的优点,那么智能电视盒就一无是处了吗?答案其实是否定的,不然本文就成为了唱衰智能电视盒的高级黑了。其实和智能电视相比,智能电视盒也是存在着不少优势的。在这其中,的优势就是可以让用户选择适合自己的产品,可挑选的余地很大。

绝大多数智能电视都不能升级处理器,未来无法升级

    大家都知道,智能电视的硬件配置中,中央处理器有着举足轻重的重要性。就像是传统PC一样,对系统运行速度有着至关重要的影响。而目前很多智能电视的硬件配置,都是不可升级的,比如购买的时候A9架构处理器,双核CPU+双核GPU的配置。用户想要升级智能电视,只能考虑换新机的方式。虽然个别品牌的智能电视推出了可以升级电视的智能升级卡,但是购买价格相对较高,对用户来说也只是个宣传炒作的噱头而已。

目前“4核+4K”已经成为很多品牌智能电视盒的宣传卖点所在

    而相对于智能电视而言,在选择智能电视盒方面,用户的余地比较大,预算不多的用户,可以选择普通的双核处理器的产品,追求高性能的用户,则可以购买四核的产品。这一类产品,内置芯片强悍,很多型号还可以完美解码4K超高清视频,完全可以和高配置的4K智能电视分庭抗礼,性能自然也是毋庸置疑的。因此对于用户来说,不必在局限于智能电视的硬件配置,可以购买不同品牌,不同配置的智能电视盒,满足不同的使用需求。

    ■ 究竟如何选择?因人而异才是重要

    看到这里,相信大家对智能电视以及智能电视盒各自的优势都有了一些了解。其实到底选择智能电视还是普通电视加上智能电视盒的组合,总体来说还是要因人而异的。实际上,在功能方面,无需笔者用大篇幅去介绍,智能电视和智能电视盒之间在功能方面也是不相上下,没有绝对的赢家。

智能电视能实现的功能,智能电视盒同样可以做到

    比如在智能应用方面,各品牌的智能电视都有招牌的应用商店,对于用户来说也是免费的。而智能电视盒中,也带有厂商自主的应用商店,或者可以通过第三方的安智市场等平台安装应用程序,内容也是足够丰富的,可以满足用户的日常使用需求。而在线视频平台方面,无论是智能电视还是智能电视盒,都内置经过正版授权的播放平台,这其中就有大家耳熟能详的百视通、华数传媒、爱奇艺、芒果TV等等。在这些平台中,为用户准备了海量级的正版节目内容,用户一般情况下,无需付费就能在线观看。

无论是智能电视还是智能电视盒,都可以玩精彩的体感游戏

    除此之外,在多屏互动方面,两者之间也是不相上下的。都可以在智能手机或者是平板电脑中安装安卓或是iOS客户端,让用户实现多种功能,比如手机瞬间变身为遥控器,对电视进行操作,更改音量大小、搜索视频节目,甚至还可以玩很多有趣的体感游戏,当做无线体感游戏手柄来使用。

    对用户来说,笔者认为还是应该因人而异,根据不同需要来选择相应的组合。对于那些不喜欢复杂连接,希望打开电视就能用的用户来说,不妨可以直接购买一台配置较高的智能电视,这样在使用起来就非常方便,无需对智能电视盒进行复杂的设置,直接使用智能电视即可。而对于购机资金有限,又想体验智能电视的用户而言,购买一台价格实惠非智能电视,再加上299元甚至价格更低的199元的智能电视盒,就是不错的选择。整体来说这样的组合相比直接购买智能电视要实惠不少,所以对于这一类用户来说,他们更看重的价格与功能的两全性。如果直接购买智能电视,价格显然会超出他们的购机总预算,因此不妨可以购买普通加上智能电视盒的组合方式。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续