详情页
首页>资料大全>企业资讯
Infineon新一代TRENCHSTOP 5系列产品 S5系列IGBT率先登陆Mouser
云汉芯城    发表于   2015-12-14

2015年12月14日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 为首家分销Infineon TRENCHSTOP™ 5 S5绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 的全球分销商。此新一代超薄晶圆TRENCHSTOP 5系列产品在175°C的温度下,能够提供业界的1.60 VCE(sat) 低典型饱和电压,因此即使在高温工作条件下,也能保持较高的能效。

Mouser分销的Infineon TRENCHSTOP 5 S5 IGBT提高了开关性能,可降低电路复杂度,此外由于不需要电容与齐纳二极管,还可以降低整体系统成本。此系列IGBT可提供高达98%的系统效率级别,从而能限度提高太阳能电池设备的发电量,而且更加坚固耐用,质量更高,可帮助终端产品实现20年的使用寿命。Mouser提供的此系列IGBT的电流级别为30A、40A、50A和75A,并且都采用三引脚TO-247封装。

S5系列产品特别针对开关频率在10 kHz至40 kHz之间的工业应用中的AC-DC转换设备而设,如光伏逆变器和不间断电源,以提供高能效、更快的产品上市周期,并化PCB物料清单 (BOM) 成本。

如需进一步了解包括全新S5系列在内的 TRENCHSTOP 5 IGBT系列信息,敬请访问//www.mouser.cn/new/Infineon-Technologies/infineon-trenchstop5/。

标签: Mouser