详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔涉物联网卡位移动 (1)
第一财经日报    发表于   2014-09-17
  错失移动设备市场之后,英特尔(34.93, 0.39, 1.13%)正努力在物联网(Internet of Things)领域重新塑造曾经的平台式辉煌。

  在日前举行的英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum,下称“IDF”)上,英特尔全球CEO科再奇在大屏幕上用手机上虚拟自己的卡通和一系列卡通人物对话之后,身穿白衬衫走上台,台下发出阵阵掌声,他说目前全球有22亿各种设备相连,而在2020年会爆发为500亿设备相连。这也是英特尔重新崛起的机遇。

  IDF曾经是全球科技界为瞩目的盛会。然而,在过去的几年中,它的光芒却一直为同期的苹果(100.86, -0.77, -0.76%)新品发布会所掩盖。对英特尔来说,上次遭遇这种尴尬或许还是在1986年,那时候,使用PC的人们完全不知道“英特尔”这个品牌,也不愿更新他们的CPU。于是,英特尔推出了“Intel Inside”标示,并将其逐渐打造为PC产业的强平台的代表。

  在错过平板电脑与智能手机机遇后,英特尔已于去年5月成立了“新设备”部门,一直认真布局着越来越热的可穿戴市场,以及更广阔的物联网领域。除了打造那块邮票大小的可穿戴芯片——Edison,苏醒中的芯片巨头也在酝酿着自己的“平台蓝图”。不过,要完成这一目标,英特尔能否按照新市场的要求重塑自身组织架构和商业模式,成为成败的关键。

  蓄势物联网

  不得不说,Edison是本届IDF的绝对主角之一,这颗和普通邮票大小差不多的芯片模块,是英特尔专为可穿戴式设备设计。

  在过去,英特尔通过跟PC厂商的合作,已经卖掉数十亿芯片,而作为英特尔的CEO,科再奇认为可穿戴市场将会帮助英特尔重塑辉煌。他预计,到2020年,各种如可穿戴等联网设备的出货量将达到500亿。来自英特尔的内部数据显示,全球约有85%的设备仍然不能互联互通,而未来的趋势则是物联网,这意味着,英特尔有机会在数十亿台设备上寻找到商机。

  “英特尔正积极寻找机会跟可穿戴设备制造商,以及时尚品牌进行合作。”科再奇对在场的媒体表示。

  在IDF上,来自英特尔中国研究院的两个年轻人,向全球的媒体展示了一项基于Edison芯片的可穿戴设备,通过对人体数据的采集,Edison芯片计算并给设备发出指令,使衣服可以根据人的心情而变换不同的颜色。而在IDF的展厅中,各种基于Edison的新产品层出不穷,比如将这一款芯片置入啤酒桶、马桶、火箭、无人驾驶飞机,这些产品被赋予了计算、存储、联网的功能,以及来自于第三方提供商的软件、应用与服务。

  而在那之前,英特尔已宣布一系列可穿戴领域的合作计划,包括跟SMS Audio合作推出BioSport耳机(可检测心率、步速等),与时尚零售品牌Opening Ceremony和Barneys共同打造价值1000美元的高端智能手环MICA,携手手表和配件制造商Fossil共同开发智能手表等等。这些合作伙伴的来头不小,不乏美国时尚行业响当当的名字。

  错失了平板机会的英特尔能够抓住可穿戴设备带来的机会吗?科再奇的回答是,英特尔拥有多样化的产品线和开发工具,涵盖关键的成长性细分市场、多种操作系统和不同设备形态。英特尔为硬�



















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续