详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser备货 Murata微型ZPA系列电容式MEMS压力传感器 高精度、低功耗应用的不二之选
云汉芯城    发表于   2015-12-24


2015年12月24日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Murata的ZPA系列 MEMS压力传感器。该小型 (2.3 × 2.6 mm) 微机电系统 (MEMS) 传感器可提供范围在300至 1,100 hPa之间、分辨率低至0.016 Pa的高精度压力读数。

Mouser分销的Murata ZPA系列MEMS压力传感器采用电容传感技术,可在宽温度范围(-10℃至+65℃;P=800至1,100hPa)内实现±1.0 hPa的绝对传感精度,并能在0.16s的转换时间内实现1.1 PaRMS的典型低噪声水平和仅6.3µA 的电流消耗。

ZPA系列MEMS压力传感器具有SPI和 I2C通信接口,专为要求高精度和低电流消耗的应用而设,包括医疗器械、电梯设备、室内导航和气象观测。

更多有关MEMS技术的信息,敬请访问//www.mouser.cn/applications/mems-technology/。更多有关Murata ZPA系列 MEMS压力传感器的信息,敬请访问//www.mouser.cn/new/Murata/murata-zpa-series-sensors/。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的设计项目提供全球广泛的半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

标签: Mouser 压力传感器