详情页
首页>资料大全>企业资讯
夏普高通开发MEMS-IGZO面板 2017年量产供货
新浪    发表于   2014-09-17

    夏普2014年9月12日宣布,计划在2017年量产供货目前正在与高通(75.08, -0.25, -0.33%)共同开发的显示器“MEMS-IGZO”。这是夏普在当天面向媒体举行的“MEMS-IGZO显示器技术说明会”上公布的。

试制的“MEMS-IGZO”面板

MEMS-IGZO的生产计划  

    MEMS-IGZO采用高通子公司Pixtronix的MEMS快门技术。显示时,通过背照灯依次点亮红(R)、绿(G)、蓝(B)三色的光,利用快门调整光量。该显示技术不使用偏光板和彩色滤光片等,因此能实现高达液晶显示器2~3倍的光学效率,而且色彩再现性高,与以往的液晶方式相比,不但省电,而且亮度高。由于不使用液晶,还具备能在极低温度和高温下工作的优点。从这个优点来看,“还可以考虑取代汽车的外部后视镜”(夏普)。

MEMS-IGZO的原理

MEMS-IGZO的原理

    MEMS-IGZO首先将在2014年度内开始样品供货,以探明客户的用途。另外,计划2016年样品供货用于智能手机和平板电脑等主流电子产品、提高了分辨率和视认性的产品,2017年供货量产产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC采购 芯片采购网 ICKey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续