详情页
首页>资料大全>企业资讯
Silicon Labs扩展数字收音系列产品以支持全球制式收音的接收
EEWORLD    发表于   2014-09-18

    Si468x数字收音IC系列产品获准采用DAB Digital Radio UK Tick Mark,并通过AM/FM HD Radio认证。

    中国,北京-2014年9月16日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今日宣布扩展其广受欢迎的Si468x数字收音IC系列产品,新增带有AM和AM HD Radio功能的芯片。Si468x IC是当前支持全球收音机接收的成本效益的单芯片数字收音机接收器,并且已经获得Digital Radio UK和AM/FM HD Radio认证。作为业内首款基于CMOS的从天线输入到音频输出的单芯片数字收音IC,Si468x接收器是支持数字收音机标准的便携式和消费类电子产品的理想选择,应用范围覆盖桌面和时钟收音机、手提音响、迷你/微型音响系统、家庭影院系统、扩展基座设备、移动电话、平板和个人媒体播放器。

    Si468x系列产品是支持全球模拟和数字收音机标准(包括AM、FM、FM RDS、AM/FM HD Radio、DAB和DAB+)的低功耗、多波段接收器。目前仅有少数接收器产品获Digital Radio UK(DRUK)核准使用Digital Tick Mark,Si468x系列产品即为其中之一。这意味着购买基于Si468x的DAB收音机的消费者能够确保他们的收音机品质,使数字音频接收准备就绪。支持AM/FM HD Radio的Si468x IC经过iBiquity(HD Radio技术的开发者和认证者)的预认证,这使得设计人员能够在短的时间内开发和认证他们的HD Radio产品。

    Si468x接收器系列产品提供一个完整的、具有成本效益的数字收音机解决方案——在单一晶片上集成了RF调谐器、基带和音频处理电路。Si468x接收器仅需要极低的物料成本(BOM),且拥有非常低的功耗,非常适合便携式和主流消费电子产品市场。相对于传统收音机解决方案来说,该系列产品的高集成度能够提供更显著的益处,这些益处包括降低系统复杂度、易于验证和测试,提升可靠性并有利于生产制造。

    凭借Silicon Labs专利技术的数字低中频接收器架构,Si468x接收器相比现有的数字收音机解决方案提供了更优秀的RF性能。Si468x接收器支持自动校准的数字调谐功能和基于多种信号质量和基带参数的AM/FM搜索功能,这提供了灵活的高级音频处理,包括可配置的AM/FM软静音、FM立体声-单声道混合和AM/FM hi-cut滤波。

Si468x数字收音系列产品主要特性:
新特性:在DAB/DAB+接收器产品线中添加了AM HD Radio支持和AM能力
新特性:获准使用Digital Radio Tick Mark
新特性:获得iBiquity的AM/FM HD Radio认证
引脚和API兼容的DAB和HD Radio接收器IC,可在单一设计中支持两种数字收音机市场
支持全球AM和FM波段,以及未来在北美采用的IBOC标准
集成VCO、PLL、合成器和高保真立体声音频DAC,以减少板面积和BOM成本
集成的高性能DSP可用于音频解码和灵活的高级音频处理,提升音频性能
业内单芯片数字收音机接收器中好的灵敏度和选择性
数字收音机接收器中低功耗,提高便携式产品的电池寿命
可用的Si468x主模式/从模式模块可加速设计和缩短上市时间
晶片级别的芯片尺寸封装(CSP)选择,仅需12个外部器件即可实现完整紧凑的收音机接收器系统,PCB面积小于100平方毫米。









价格及供货
    Silicon Labs的Si468x数字收音IC现已量产,可提供样片。Si468x在一万片采购量时的单价为5.28美元。Si468x-QFN-EVB(FM/FM-HD/DAB/DAB+)和Si4689-QFN-EVB(AM/FM/HD/DAB/DAB+)评估板也已经准备就绪,零售价均为550美元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续