详情页
首页>资料大全>企业资讯
甲骨文新SPARC处理器内建SQL加速:资料库查询快10倍?
ithome    发表于   2016-01-18

甲骨文在台推出新一代SPARC伺服器处理器M7,首度在硬体晶片内加入SQL加速和记忆体加密功能

甲骨文近日在台针对高阶伺服器而推出了新一代SPARC处理器晶片M7,除了采用了32个核心与256个执行绪外,更首度在硬体晶片内加入软体功能,来强化SQL资料库加速和记忆体加密的防护能力。

 

现有的伺服器处理器竞争市场逐渐升温,尽管仍由英特尔独占鳌头,但以消费端为主的ARM架构处理器,去年也开始抢攻高阶伺服器市场,积极扩大伺服器版图, 在这2大强敌环伺之下,对于采用其他处理器架构的伺服器厂商,如甲骨文近日也在台推出了新一代SPARC伺服器处理器M7,首度在硬体晶片内加入SQL加 速和记忆体加密功能来与之对抗。

新SPARC处理器内嵌SQL加速功能

SPARC系列一直是甲骨文专为旗下高阶企业伺服器与资料库解决方案所设计的处理器,相较于前代M6的12个核心与96个执行绪,新版M7处理器则采用了 32个核心与256个执行绪。除了处理器效能获得显着提升外,这次M7和往年发布SPARC处理器的不同,即是首度在硬体晶片内嵌入SQL晶片化 (SQL in Silicon)和安全晶片化(Security in Silicon)这两种软体功能,来为企业达到更好的硬体效能及优化效果。

SQL in Silicon是甲骨文在M7处理器晶片新增加可用来加速资料库查询的功能。

这是一个软体的协作处理器功能,甲骨文在M7处理器所有的32个核心中都增加了这项功能,来做为卸载并加快资料处理速度,也用来改善其在记忆体解压缩、记忆体扫描、范围扫描、筛选和联合辅助(Join Assist)等资料库关键应用的效能。

甚至,甲骨文更宣称透SQL in Silicon来提高CPU使用效率时,可让资料库查询速度快10倍。

另外,在晶片安全加密保护方面,甲骨文在新款M7处理器内也采用新的矽记忆体加密保护机制, 透过在晶片内存记忆体内使用细颗粒记忆体保护(Fine-Grained MemoryProtection)技术,来强化在晶片端的安全加密防护。

此外,M7处理器也增加了对记忆体资料存取的即时检验功能,来提高入侵和程式码缺陷的防护能力。

甲骨文同时也在M7晶片的所有内核中都内建硬体辅助加密(Hardware-AssistedEncryption)功能,除了可让企业应用都能运作在更安全的系统环境之下,也强调能让企业在采用AES、DES、SHA等加密金钥的同时,也能自动提高应用加密速度。

甲骨文亚太区系统事业部副总裁韩忠恒表示,SPARC M7处理器是甲骨文专为企业关键应用而设计的处理器晶片,有别于其他伺服器厂商的处理器,不管是运用在资料库或Java应用的表现,都可以透过硬体方式来发挥到的效能,甚至在硬体上实现更多的软体应用功能。

甲骨文目前也已将SPARCM7运用在SPARC M7伺服器、SuperCluster M7一体机,以及SPARC T7等伺服器产品上,并已展开出货。

 

标签: 甲骨文 SPARC 处理器 硬体晶片 记忆体 SQL加速