详情页
首页>资料大全>企业资讯
霸占智能手表一半市场,Apple Watch也是没谁了
EEFOCUS    发表于   2016-01-19

根据英国市场研究机构Juniper Research的数据显示,2015年智能手表全球发货量约为1710万台,其中有51.5%是Apple Watch,为880万台。相比之下Android Wear设备只占不到10%的市场份额。

 

苹果超过其它智能手表制造商的关键领域之一在于可以使用的应用程序数量。Android Wear只有大约4000个应用程序,而Apple Watch应用程序过万。苹果尚未宣布智能手表业务的任何官方销售数据,预计2016年三月苹果将发布第二代Apple Watch。

 

根据市场研究机构国际数据公司(IDC)的数据,2015年第三季度全世界可穿戴设备发货量达2100万台,相比2014年第三季度的710万台同比增长 了198%。Fitbit是刚领域的市场领头羊,相比2014年第三季度的230万台,2015年第三季度的销售量达470万台,占据了22.2%的市 场。苹果紧居其次,市场份额为18.6%,发货量为390万台。位居第三的是中国制造商小米,该公司的产品发货量从2014年第三季度的40万台迅速增加 到2015年第三季度370万台,市场份额为17.4%。台湾佳明名列第四,市场份额只有0.9%。它的单位发货量从50万台同比增长至90万台。 Fitbit的单位发货量同比增长101.7%,小米和佳明的发货量分别同比增长815.4%和72.5%。

 

很明显就苹果的市场份额Juniper和IDC的研究数据存在明显差别。分析师将在苹果官方发布智能手表销售数额后给出更精确的分析。

标签: 智能手表 Apple Watch Fitbit