详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货Terasic开发套件 专为Altera SoC FPGA而设
Mouser    发表于   2016-01-25

2016年1月25日 – 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始分销Terasic Technologies的Atlas-SoC和DE0-Nano-SoC开发套件。Terasic Technologies是Altera的重要设计服务网络合作伙伴。Atlas-SoC开发套件专为嵌入式软件开发人员而设计,其功能在于启动Linux、运行网络和虚拟网络计算(VNC)服务器,并提供参考设计、开发工具和教程,以加速工程师片上系统软件开发的学习曲线。DE0-Nano-SoC开发套件专为硬件开发人员而设计,通过参考设计和教程,引导开发人员完成现场可编程门阵列(FPGA)、硬核处理器系统(HPS)和系统设计。

Mouser分销的Terasic Atlas-SoC和DE0-Nano-SoC开发套件提供了基于Altera SoC FPGA的强大硬件设计平台。28 nm的Altera SoC FPGA结合了嵌入式双核ARM®Cortex®-A9与业界的可编程逻辑,带来了的设计灵活性。开发人员可充分运用这个高性能低功率处理器系统的可重新配置性。Altera的SoC系统采用高带宽互连结构,将基于ARM的HPS(包含无缝连接的处理器、外设和存储器)与FPGA架构相结合。Atlas-SoC 和DE0-Nano-SoC开发板同时也配备了高速DDR3存储器、模数转换功能、以太网络以及更多令人兴奋的应用功能。该套件包含了电路板搭配运行微软Windows XP或更高阶系统的计算机时所需要的所有元件。

DE0-Nano-SoC 开发套件与 Atlas-SoC开发平台所用的印刷电路板完全相同,不同的是其入门流程。两者拥有独特的参考设计、工具和文档,为您提供不同的用户体验。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/terasic-technologies/terasic-atlas-soc-kit/。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的设计项目提供全球广泛的半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

标签: Mouser Terasic开发套件 Altera SoC FPGA