详情页
首页>资料大全>企业资讯
谷歌眼镜紧抱企业大腿,回归消费者怕了吗?
eettaiwan    发表于   2016-01-28

Google的智慧眼镜开发计画看来又更进一步远离消费者族群──该公司近已将Google Glass的社交媒体帐号停用;此讯息呼应了稍早之前Google决定冻结Explorer专案、也意味着消费性Google Glass被宣判死刑的举措。

因为偏高的价格(1,500美元)以及不明确的用途(除了与亲友互通讯息、查股价或运动赛事成绩…),Google Glass在赢得消费者青睐方面一直不顺利;而Google将Glass推向企业应用的努力似乎有加强的趋势。

举例来说,上个月Google向美国联邦通讯委员会(FCC)递交了一份文件,展示了Google Glass 2的外观绘图;该文件似乎证实了去年夏天《华尔街日报(Wall Street Journal)》报导指出,新一代改善版的Google Glass正与医疗保健、制造、能源相关领域的企业合作进行测试。

而几天前9to5Google 网站的一篇报导指出,有熟悉内情的人士透露,企业版Google Glass正准备开始看到更广泛的采用。


在Google Glass的官方网站则列出了10家经认证的合作夥伴,以及展示这些组织在产品或服务中应用Glass的案例;像是智慧眼镜软体开发商APX Labs ,就认为智慧眼镜的价值在于为工人提供免动手查阅的资讯,让他们能在工作中不必低头。APX在去年底募得1,300万美元的资金,将进行企业应用智慧眼镜平台的开发。

在此同时,新创公司Augmedix 则是将Google Glass应用在医疗保健领域,例如医师在看诊时可以戴着智慧眼镜,将病患的治疗影音纪录到病历档案中,供医师在之后制作诊疗报告时审阅;Augmedix执行长暨共同创办人Ian Shakil 表示,该公司自2012年成立以来业绩大幅成长,而客户对Google Glass的需求呈倍数增加,订单可说是供不应求。

“Google虽然停止了消费者导向的Explorer专案,但我们的Glass供应并不受影响;”Shaki接受 EE Times姊妹刊InformationWeek访问时表示:“Google已经公开表示,他们仍会负责Glass平台。”

虽然Shakil并未着墨太多他所知的Google对Glass的开发计画,但仍对媒体报导过的Google Glass发表了一些评论:“如我们所知道的,原为消费者开发之Google Glass Explorer后来被企业界采用,而各种报导显示新一代的产品会有相当大的进步。”

Shakil指出,Google Glass的原始消费性版本在2GHz运作,而且有发热的问题;但根据媒体报导,Google提交FCC的第二代Glass改善了网路频宽以及采用更成熟的CPU与更佳的散热技术:“这些都是让我们感到兴奋的改善。”

随着企业应用Glass软硬体不断增加,Shakil猜测Google可能后会调降该智慧眼镜的价格,让更多消费者能负担;而若支援Glass的应用软体更广泛,也会让消费者有更多理由考虑购买该装置。

“我们有一个医生客户询问,他是不是能用该装置打电话给老婆或是戴它去滑雪;”Shakil回忆:“我告诉他现在不能,但以后我们可能会推出更多消费者功能;”到那个时候,也许Google Glass的消费性版本还是有起死回生的机会。

标签: Google Glass 智慧眼镜 FCC