详情页
首页>资料大全>企业资讯
来看看世界排名的MCU厂商在做什么?
EEFOCUS    发表于   2016-02-02

Microchip(微芯)收购Atmel是MCU市场的一大变局,凭借此举,Microchip得以超越意法半导体,成为全球第三大MCU厂商。不过合并Atmel 市场营收的新Microchip在MCU市场份额上与前两名差距还比较大,大约在6个百分点左右。其中名瑞萨电子与第二名新恩智浦(合并了飞思卡尔的MCU营收)市场份额均为22%左右。


虽然瑞萨电子近年的市场份额持续下滑,但如果不是恩智浦与微芯的两起收购案,瑞萨电子在MCU市场上的优势依然无人撼动。但是据我对部分工程师的抽样调查结果来看,要么很熟悉瑞萨电子的单片机,要么几乎都没怎么听说过。不过据IHS的数据,瑞萨电子的MCU在中国市场的占有率也是,瑞萨电子在工程师中的影响力似乎并未与其市场地位匹配,造成这种状况的原因究竟是什么呢?


据我的理解,可能的原因主要有两点:是瑞萨电子更倾向于与行业客户进行定向交流,这种交流研讨虽然收益成本比高,客户培训效果好,但是扩散影响力的效果则并不理想;第二,瑞萨电子之前的产品,无论是8位机还是16位机,都是自有架构,32位机开始引入ARM架构,但目前比例并不高。这就造成了工程师要么很熟悉瑞萨电子的产品,要么就几乎没什么概念。


瑞萨电子的RZ系列产品采用ARM架构

作为多年MCU市场老大,瑞萨电子的产品自然有很多独到之处。无论是8位、16位还是32位,无论是功耗还是性能,无论是接口还是容量,无论是管脚还是成本,瑞萨电子都有几乎覆盖用户所有需求的方案供选择。乱花渐欲迷人眼,选择多了不一定是好事情,不少以前没有接触过瑞萨电子产品的工程师,一下子看到瑞萨电子庞大的MCU产品线,即便不会被吓到,但是挑花眼绝对是难以避免。


瑞萨电子R7F0C产品列表,不熟悉瑞萨电子产品的工程师初看难以抓住重点

已经意识到酒好也怕巷子深的瑞萨电子如今加大了推广力度,去年在全国各地召开了一系列技术研讨会,仅12月就在福州、南京与济南三地举办了三场单片机/处理器研讨会,向工程师们介绍瑞萨电子单片机的特性及应用案例。


瑞萨电子研讨会现场

以该系列研讨会为例,瑞萨电子重点讲解了低功耗、低成本的RL78内核单片机,高性能RX内核32位单片机,以及RZ系列ARM内核处理器。并现场演示了在电机控制、电容触摸按键与嵌入式软件安全方面的案例。让工程师真正了解瑞萨电子单片机/处理器的过人之处。

研讨会之外,瑞萨电子也提供了诸多的线上资源供用户来学习与应用,例如各种数据手册、应用案例、用户指导以及本次研讨会演讲的资料汇总,用户可以通过下载这些在线资料以及与瑞萨电子技术支持工程师的互动,真正了解世界的MCU厂商在做什么。

标签: 瑞萨电子 MCU 电机控制