详情页
首页>资料大全>企业资讯
探秘专业销毁iPhone的这家工厂
新浪科技    发表于   2016-02-17

香港,一家24小时安保严密的专用工厂,iPhone在这里被谨慎地销毁。

这是全球少数几家这样的工厂之一。苹果选择这些工厂销毁iPhone,并进行循环处理。与iPhone制造工厂一样,这些工厂也有着严格的安保标准。

自9年前的1月,乔布斯在旧金山宣布“重新发明手机”以来,苹果已售出5.7亿部iPhone。甚至就连苹果也不清楚,这些手机有多少仍在使用,被转手了多少次,以及有多少正被丢弃在家中角落。但苹果希望确保,尽可能少地通过垃圾填埋的方式去处理旧手机。


这就是位于香港元朗的这家工厂所做的工作。这家工厂属于苹果的合作伙伴俐通集团,也是iPhone、iPad和iMac走向死亡的终点。

惠普、华为、亚马逊和微软等全球品牌都有着产品循环处理的规则。但消息人士表示,苹果的政策严格、精确。

苹果环境事务负责人丽莎·杰克逊(Lisa Jackson)表示:“我认为,人们期待我们这样做。用户对我们有着很高的标准。这不容易,因为这些产品非常复杂。”

苹果和俐通集团都不允许外界人士进入这处香港工厂,也没有透露这里循环处理的手机有多少,以及销毁iPhone的具体流程是什么样。


判断回收的iPhone是可以继续销售还是进行再生

在电子产品再循环行业中,参考标准是对7年前生产的设备收集并循环处理重量的70%。杰克逊表示,苹果超过了这一目标,比例通常可以达到85%。这其中也包括循环处理用户丢弃的非苹果产品。

这意味着,今年在全球范围内,苹果将回收并销毁相当于900多万部2009年款xiao h z z z z z z z z 3GS。上财年,iPhone的销量达到1.55亿部,因此苹果产品的回收再循环是一项日渐扩大的生意。

俐通集团也为其他厂商进行设备再循环处理。该公司在香港拥有3处工厂,在全球范围内还有十余处类似工厂。俐通集团预计,全球范围内的处理能力今年将提升20%,其中包括在旧金山新建一处工厂。

苹果表示,2014年,通过再循环装置收集了超过4万吨电子垃圾,其中的钢铁足以建设160多公里的铁轨。

迈阿密Brightstart、新加坡TES-AMM、香港俐通集团,以及富士康都是苹果全球再循环网络的一部分。这些公司遵循50多条规则,这些规则覆盖了手机销毁的安全、保险和审计等环节。

这项工作的起点是苹果全球数百家零售店以及在线渠道。苹果提供了一定的奖励,鼓励iPhone用户将旧手机卖给苹果。在进行简单的测试后,负责回收的人员 会为手机估价。在美国,对于仍可使用的手机,回收价格为小存储容量的iPhone 4 100美元,而存储容量的iPhone 6 Plus 350美元。随后,更严格的测试将决定,这些手机是可以重新出售,还是被销毁。

苹果在美国的再循环供应商拒绝对此置评,而东南亚合作伙伴TES-AMM负责人特伦斯·吴(Terence Ng)没有对此做出回应。在苹果的合作伙伴认定手机必须被销毁之后,销毁流程就将启动。这一流程与手机制造流程类似,仅仅只是程序相反。

俐通集团首席战略官琳达·李(Linda Li)表示,苹果为这一销毁服务付费,并拥有再循环过程所有环节的产品,包括初的旧手机,以及终拆解后的产物。整个流程包含10个步骤,通过真空密闭 的房间进行控制和测量,确保销毁过程产生的所有化学物质和气体都被100%收集。

回收的iPhone不得进行跨区域运输,必须清除所有存储的内容,并且移除设备上的标志。终产物不得与其他品牌设备再循环的产物混放,因此再循环供应商必须为苹果设立专门的工厂。俐通集团这处工厂拥有约300名员工,而苹果的代表监督了整个流程。

某些品牌会将拆解下的元件,例如芯片,用于手机维修。但苹果的政策是完全销毁。

琳达·李表示:“销毁元件比重新利用耗费更多能源。”俐通集团也在指导其他客户,如何设计易于再循环的产品,例如将来自智能手机的摄像头用于玩具无人机,或是将微软Surface平板电脑的屏幕用于纽约的出租车。


销毁iPhone

杰克逊表示,苹果的完全销毁政策是为了避免在二手市场上出现假货。她表示,苹果正在研究未来如何重新利用某些元件,但没有透露更多详情。

她表示:“全球都面临电子垃圾问题。如果我们真的希望让世界变得更好,那么我们需要投资研究比现在更好的方式。”

那么在销毁之后,旧iPhone的终命运是什么?危险废品将被存放在获得许可的地点,而再循环合作伙伴可基于回收的某些原材料,例如金和铜,获得佣金。铝和玻璃则将被用于其他物品的制造。

标签: iPhone 惠普 华为 亚马逊 微软 销毁iPhone