详情页
首页>资料大全>企业资讯
刷脸太Low,让脑部扫描淘汰各种密码!
中关村在线    发表于   2016-02-18

来自宾汉姆顿大学的科学家们认为他们已经发现了一种密码的合适替代品:脑部扫描。他们开发出了一种被称为“Brainprint”的系统,该系统能够通过脑电图帽,以每秒两幅的速率向用户连续显示 500 个图像,并获取用户对这些图像的大脑反应。

密码正在面临被淘汰的境况,它们不仅难记,而且还容易被破解,对于那些想要窃取你的敏感数据的人来说,密码是一个相对简单的方式。一旦密码被窃取,你的所有隐私都将处于不设防状态。

鉴于这个原因,科技公司和科学家们纷纷开发基于生物特征识别的替代解决方案,智能手机上的指纹传感器就是好的例子,指纹的复制或窃取都是非常困难的,如果解锁的人不是你本人,手机内部的信息就很难被别人获取。

现在,来自宾汉姆顿大学的科学家们认为他们已经发现了一种密码的合适替代品:脑部扫描。他们开发出了一种被称为“Brainprint”的系统,该系统能够通过脑电图帽,以每秒两幅的速率向用户连续显示 500 个图像,并获取用户对这些图像的大脑反应。相关的软件能够在 30 个人中挑选出一个正确的用户,其准确率高达 100%。

当然,我们并不能很快就看到搭配有脑电图帽的笔记本电脑出现在市场上,但是如果这项技术可以细化和改进的话,它终很有可能会在验证身份这方面提供一个超级安全的方式,瞒天过海几乎是不可能发生的事情。不过,系统需要在知道用户对特定图像的特定反应之后才能够正常工作,否则它将不能实现正确的识别匹配。

图像本身的使用是为了得出明确的情感反应,比如一块披萨、一艘船、寿司以及演员安妮·海瑟薇等等。首席研究员 Sarah Laszlo 表示:“使用了数以百计的图像之后,每个人的情感反应都不同,这样一来,系统就能够准确识别出用户的身份。”

为了测试 Brainprint 系统的安全性,研究人员们一直在尝试着对它进行破解工作,其中一种办法就是向不同的人闪烁相同频率的光,让他们的大脑变得更加同步,尽管如此,试验仍然没有成功,研究人员发现这样做并不能破解 Brainprint。

研究人员认为,如果用户本人被迫使用这个系统的话,其大脑活动会发生变化,也就是说,用户对图片的情感反应发生了变化,结果就是用户也无法登录。

工程师 Zhanpeng Jin 是该研究团队的成员之一,他说:“我们希望能够通过用户的内部思维来确定他的身份,因为大脑中的活动是别人都看不见的。更令人兴奋的是,我们要使用的是一个非自主反应,这意味着即使是用户自己也无法察觉到。”

据了解,Brainprint 系统的首次测试结果已经于去年夏天发表在了《神经计算》杂志上,但是这个系统仍然需要进行更进一步的细化。

标签: 脑部扫描