详情页
首页>资料大全>企业资讯
解读联发科牵手诺基亚:整一个啥样的物联网
经济日报    发表于   2016-02-19

针对即将来到的5G连网时代预期带动更庞大物联网应用商机,联发科宣布将与Nokia携手合作低功耗且能提升网路覆盖率的EC-EGPRS (亦即Extended Coverage GSM)解决方案,并且将在下周展开的MWC 2016期间进行展示。

联发科表示,预计在下周展开的MWC 2016活动展示与Nokia携手合作低功耗且能提升网路覆盖率的EC-EGPRS解决方案,预期将可藉由能耗更低方式延伸网路讯号覆盖率,届此对应日趋增长的装置对装置端物联网连接需求。


此次展示的EC-EGPRS解决方案,主要基于联发科旗下数据晶片技术与通讯协议软体,并且配合支援EC-EGPRS的Nokia Flexi Multiradio 10基地台与行动基地台,将可对应负责传递大量小型数据,同时必须维持长时间运作的物联网应用,例如广大农地范围内所设置湿度记录器,或是湿地土壤含水量记录元件等

而EC-EGPRS技术在先前已经有诸多实作,诸如高效率运作 (PEO)与可扩展非连续接收 (eDRX)能力,透过电池损耗更低的使用特性维持长久运作时间,并且相较传统GSM或GPRS网路连接能实现更广泛的网路覆盖面积,届此符合未来物联网终端设备应用需求。

目前EC-EGPRS技术已经隶属于3GPP GERAN (3rd Generation Partnership Project GSM/EDGE Radio Access Network)协定内,并且仍在制定具体技术规范,预期将会在2016年上半年间确定,而联发科则预计在2016年年底内提供EC-EGPRS技术产品与相关解决方案送样。

标签: 联发科 Nokia 5G GPRS GSM 诺基亚