详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国机器人手臂闯硅谷,大佬都说顶呱呱
两个质子    发表于   2016-02-26

近,有一款桌面型机器人产品引起了很多人的关注,从Arduino的创始人到Twitter的前副总裁都在谈论它。它就是“Dobot机械手臂”。

机器人手臂已经被广泛应用于如钢铁、汽车、医疗等领域。不过,由于高昂的价格和较为复杂的操作,使得机械手臂离我们的日常生活貌似很远。如今,众多新兴的桌面机器人皆以简化结构和简便操作作为发展目标,实现从大型工业应用到平民化市场的转变,而Dobot 就是它们中的佼佼者。


Dobot的开发团队是来自中国的6位工业机器人工程师。身为机器人狂热爱好者,他们希望能用低的成本,制造出控制方法简便,能服务于普通家庭的机械手臂。


Dobot 是一款具有4轴高精度、高重复定位精度、基于Arduino的开源机器人手臂,它可以画、写、移动、抓握东西,还能3D打印物品和食品,定位精度达到 0.2毫米。它能完成各种各样的日常任务,比如,给面包片抹果酱、为咖啡加糖、拨打电话、穿针引线、写书法,或激光打印图案等。此外,搭配



开发团队为了让Dobot做到尽可能地方便易用,为它设计了多达7种不同的控制方式,包括PC 控制,APP控制、EGG(脑电波)控制、语音控制、手势控制、体感控制与视觉控制!而针对高级用户,Dobot提供了更多令人兴奋的机会方便他们了解机器人技术和编码,并将其用于自己的项目。此外,Dobot完全开源,方便使用者自行修改、定制或改进固件。同时,他们还将持续编写新的运动功能以添加到 Arduino 的功能库里。


在性能和成本之间取得良好平衡的Dobot 目前处于预购阶段,两种不同配件套餐的价格分别为899美元和1199美元。

标签: 硅谷 Dobot 机器人手臂