在苹果2014秋季新品发布会上,苹果发布了iPhone6与iPhone6 Plus,采用的是全新设计的A8芯片,第二代64位处理器,同时采用20纳米技术,相较于A7体积减少了13%,更快更好用。
iPhone6与iPhone6 Plus采用全新设计A8芯片(图片来自theverge)
根据AnandTech的分析,iPhone6和iPhone6 Plus的A8芯片可能使用了Imagination的6核PowerVRSeries6XTGX6650内核。GX6650是一款既符合苹果所说的性能提升百分比,同时也支持苹果在开发者文件中所说的,在其新一代图形处理器中使用的ARM全调适纹理压缩技术(AdaptiveScalableTextureCompression,ASTC)的内核。
ASTC是文理压缩中相对较新的一项标准,它能让GPU厂商将芯片做得更加节能,同时能够保持高性能。编码解码器几乎可以任何纹理,不管其格式如何,同时以各种比特率输出。另外AnandTech认为该处理器运行Cyclone架构的修改版本,A7中也使用了该结构。从苹果在上周发布会上的演示,他们认为发布会前曝光的iPhone6跑分是真实的,即A8的时钟速度是1.4GHz。
A6、A7、A8处理器细节对比(图片来自anandtech)
各代iPhone性能提升对比(图片来自anandtech)
A7芯片的主频为1.3GHz,这意味着A8芯片提升了100MHz频率。与A7相比,A8的时钟速度增加了100MGHz,另外苹果可能强化或者大大优化了A8的处理器核心。考虑到苹果的芯片开发时间,AnandTech认为这是一个“重大的成就”。
AnandTech推测iPhone 6内存仍为1GB(图片来自anandtech)
AnandTech认为有一项不可能更新的就是内置的RAM,即仍为1GB。自iPhone5开始采用1GB的RAM之后苹果就没有再对其更新过了,即使设备在其他方面已经有了各种升级。