详情页
首页>资料大全>企业资讯
看傻眼,ARM服务器芯片份额不及英特尔九十分之一
ithome    发表于   2016-03-22

去年ARM服务器芯片全球出货仅占不到1%,还远远落后至今仍有高达9成的英特尔x86服务器芯片市占。ARM企业行销与投资人关系副总裁Ian Thornton坦言,ARM服务器芯片技术和软体生态系还不够成熟是ARM服务器至今采用仍不高的两大主因。

尽管ARM近年来积极展现抢攻服务器芯片市场的企图心,甚至去年还夸下豪语5年后要拿下2成伺服器市场,但根据ARM发布的2015年营收报告却显示,去年ARM服务器芯片全球出货仅占不到1%,还远远落后至今仍有高达9成的英特尔x86服务器芯片市占。

虽然这2年ARM成功拉拢芯片、硬体系统、软体应用等伙伴,使得服务器市场开始出现锁定资料中心应用的32位元、64位元ARM服务器产品。如HP推出采 用64位元ARM的ProLiant m400服务器,ADM也发布了首款64位元ARM服务器处理器等。不过至今仍较少有大型企业开始在资料中心采用ARM架构服务器。


ARM企业行销与投资人关系副总裁Ian Thornton坦言,ARM服务器芯片技术和软体生态系还不够成熟是ARM服务器至今采用仍不高的两大主因。而之所以没办法短时间就建立起整个生态系的原因,他解释,从一家芯片业者开发ARM晶片到完成量产,通常得需要2~3年时间,即使新芯片推出以后,服务器厂商要采用,很多时候,就会碰到许多软体无法支援的情况,这时就得找到更多硬体系统、软体应用厂商加入,才能逐渐壮大整个服务器生态圈。这不是短短几年就能达成,而是得需要花上10年才能够完成。 “而目前ARM才刚走到一半,未来5年才会是胜负的关键。”他表示。

Ian Thornton也揭露目前ARM服务器发展的进展,除了AMD、高通、Broadcom、海思等多家半导体厂商皆已量产ARM服务器芯片外,一些云端业者也开始于资料中心使用ARM服务器进行各项业务和软体系统的测试工作,甚至少数云端服务业者已展开早期ARM服务器部署。他表示,今年也将会有更多云端厂商加入部署行列。

虽然ARM在服务器市场至今未见起色,不过在网通市场则是获得了不错的发展,ARM网通处理器出货去年全球市占达15%,Ian Thornton表示,接下来该公司还计画推出更强大的处理器,以因应未来5G即将掀起的电信网路新变革,包括增加网通设备高承载、低延迟,以及大量 IoT装置连网的能力,目前ARM同时也与几家网通厂商合作,在网路设备使用ARM64位元ARMv8-A架构技术来推出新产品。

标签: ARM 服务器 英特尔