详情页
首页>资料大全>企业资讯
一款什么样的iPhone 7才能让用户满意
网易科技    发表于   2016-03-28
 著名科技评论者和专栏记者发表文章,提出了对苹果下一代iPhone手机的七大愿望。以下为该文的主要内容:
  今天秋天的某一天,如果没有变化的话,苹果将举行大型发布会推出下一代iPhone旗舰手机。根据本月的发布情况,iPhone7好是非常棒的产品。
  别误会,这不是说我对iPhone SE有什么意见,或不喜欢小尺寸iPad Pro。每件产品在商业上都有合理性——特别是新的4英寸iPhone型号。两件产品我初上手试用了下都觉得不错,随后我将发表相关评论。
  我预计这些产品只会让少数用户喜欢。另外,iPhone SE的399美元起价(iPhone6s在650美元左右)可能帮助苹果扩大海外市场,因为廉价和小尺寸iPhone在那些市场比较流行。
  但这些的iPhone和iPad在技术上没有太多新突破,只是衍生产品——iPhone SE是基于2012年发布的iPhone5设计。内部规格和功能多数(但不是完全)匹配当前主流型号iPhone6s的规格和功能。
  我坚持认为,高端iPhone6s和Plus是市场上好的智能手机。
  但这种好的iPhone遇到了三星漂亮的、精心制作的Galaxy S7挑战。测试显示,三星的手机摄像头更好,只是软件落后于苹果的iPhone。
  如果智能手机类别要取得跳跃发展,iPhone要保持更薄、你能买到的好智能手机地位,苹果需要在秋天取得巨大成功。
  与往常一样,有关下一代iPhone的传闻总是不断,包括新类型无线和有线耳机,包括去除了标准耳机接口,双镜头摄像头可获得真正光学变焦和更薄机身。
  我没有任何内部消息,没有苹果股票或其他利益,也没有其他我报道过的公司股票或利益。
  我希望苹果在开发iPhone时做好七件事,一些事情是有关竞争的,另一些则是新的。
  首先——从科学角度看这很难——苹果要在电池续航上取得大进步。该公司为适度使用的人或像我一样离手机发射塔很近、不需要耗电搜索信号的人一直做得不错。但我知道太多iPhone用户每天充电很多次,或带沉重的充电宝或外接电池壳。苹果自己甚至都推出了这种电池外壳。固定的电池续航将大赢。
  这意味着苹果可能不得不让iPhone变厚,而无法更薄。但很多用户可能会选择折中让手机能用一整天。
  第二是充电。iPhone在充电上不是特别慢,但三星更快,一些公司开发提供更少电池续航时间但充电超快的系统,充电只需5分钟。另外,苹果应该考虑无线充电,使用户能利用星巴克等地方的充电板,不需要套个外壳。
  第三,去掉或大幅缩小顶部和底部边框,进一步缩小两侧边框,使更小的机身容下更大的屏幕。三星S7做得非常好,特别是Edge型号。iPhoneSE的真正卖点不是小尺寸屏幕,而是机身小容易单手操作。更小的包装里有更大的屏幕将让用户大大受益。
  我的第四个愿望是,采用某种不需要笨重的可伸缩镜头的光学变焦。传闻中的双镜头摄像头可提供这种功能。原先其他手机制造商在光学变焦上做得不怎么好,苹果在这方面有机会。iPhone摄像头也需要在低光条件下拍照和更快地启动——快速拍照是三星新手机的看点之一。
  第五,iPhone要更结实。iPhone已经相当耐用,但不防水。机身背壳很光滑,但屏幕很容易摔碎。
  第六,基础型号应该有足够的存储空间但不要提高价格。16GB就是不放弃,甚至云存储也是如此,存储很便宜。基础型号iPhone应该有32GB甚至64GB,即使苹果会损失一点利润。
  后,正如我原先说的,苹果需要加强手机软件,Mail应用需要在处理Gmail上做得更好,用户应该在核心功能上选择自己喜欢的应用。苹果地图和Siri都需要在持续可靠性上做多得多的工作,是时候让iMessage跨平台。
  或许你的愿望与我的不同,但我相信,苹果虽然成功,但在高端智能手机市场成熟和竞争对手变得更好时,苹果需要加强努力。
标签: iPhone7