根据美国联邦航空局(Federal Aviation Administration,以下简称“FAA”)给出的预测数据显示,到2020年美国境内将会拥有超过700万部无人机,这一数字几乎达到了2016年末预测数字的三倍之巨。
“无人飞行系统设备将成为未来航空业内一个增速快的版块。”美国联邦航空局在一份报告中写道。
需要指出的是,该机构不久前才刚刚发布报告称,截止2016年末的无人机数量将达到250万部。当然,美国联邦航空局也坦承民用无人机领域的发展很大程度上需要依赖美国政府所作出的安全和法律规定政策变化。
去年12月,美国联邦航空局已经发布了新的监管要求,新规定要求所有重量大于250克、小于25千克(包括诸如摄像机在内的载重重量)的无人机进行注册。目前,包括谷歌(微博)、亚马逊这些拥有无人机相关项目的科技公司对于无人机的法律相关内容都十分敏感。这主要是因为自己的无人机项目中有很多内容需要得到官方的许可才能开展,因此它们的很多计划不得不被迫延期。
FAA方面则表示:“这一注册要求将有助于我们展开调查,并帮助FAA获得更为准确的数据。”
有数据显示,民用无人机的数量有望从2016年的190万部增长至2020年的430万部,而商用无人机的数量则更是预计会从现在的60万部增长至270万部。然而FAA表示,考虑到现有市场环境的快速变化以及发展,有关商用无人机数量的预测还很难做到100%准确。
据悉,FAA目前已经同位于美国弗吉尼亚州的航空咨询公司Teal Groupv达成了合作关系,并希望通过这一合作进一步了解无人机市场的现状,同时预计会在未来几个月内发布终版本的监管规定。
此外,FAA还在这一报告中预计,截止2020年90%无人机的平均售价将在2500美元左右,而昂贵的机型售价则将达到4万美元。
需要指出的是,FAA此前已经要求无人机操作人员必须在可视范围内进行无人机操作,而对于诸如Amazon Prime Air服务这种智能无人机则必须在国家空域中设定好特定的飞行线路以此来降低或者减少事故的发生几率。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04