北京时间08月24日消息,车载显示器是放置在汽车上面观看的电视,车载显示器实质上就是车载电视。能够在汽车同类运动工具上使用的显示器,方便在汽车运动中使用。车载电视简单地说就是数字电视的移动接收(和数字电视的区别),主要包括机顶盒、液晶显示屏、天线、车载 电源 等。为了方便安装使用,已经开发出了诸如台式车载电视、挡板式车载电视和顶吸式车载电视等多种款式的车载移动电视产品。
车载显示器主要用途有如加上EV-103的摄像头用于倒车或用于公交,地铁火车等上面进行广告的宣传等,现在只要市场上的主流产品有带电视,带外音,可读SD卡,USB等功能。更为好一点的就像国内品牌EVERVOX,他们有部分产品就沿着车载电脑显示器的方向发展。
未来会是什么样的,未来的车载显示器会是什么样,EVERVOX的周总是这样说的“未来的车载显示器会跟更多的跨时代的科技联系,就如现在的3D,也许有一天我们就会把3D技术带来的精彩搬进我们的爱车”。
车载显示设备
车载显示设备通常是液晶显示屏,带外音,可读SD卡,USB等功能。这是因为液晶屏的体积比较小,便于安装,可以安装到仪表盘附近、车顶、座椅靠背后,甚至安装在遮阳板上,方便在各种情况下使用。此外,车载显示设备往往还集成了其他功能,比如带有简单的功放、电视接收功能、音频输出等,种类和功能比电视或者计算机显示器更繁多。
车载显示器的规格要求
车载显示器的基本规格都必须提供抗尘、抗震功能,在温度方面,更必须能够承受-30℃~+85℃、120℃的高低温差,因为液晶面板中的液晶会在低温的环境中,出现冻结的现象,而导致无法正常显示画面,或者显示的能力完全破坏。
TFT液晶显示器成为主流
根据car2100的预测,TFT液晶显示器凭借其高性能比和低成本化,造成汽车配置液晶面板的比率大幅增长,将成为车载用的影音系统和车载用导航系统显示器的主流。不过由于播放的内容持续丰富,使得车载液晶面板的规格也日渐增加,例如高精细化显示品质、高亮度、大尺寸化、广视角化、薄型化、轻量化、高可靠度、低耗电等等。比如,为了让用户在驾驶汽车的时候一目了然,提供更高清晰度,高画质的画面必然成为发展趋势。
今后,车载显示器的分辨率为800×400以及更高,屏幕也会一定范围内扩大。从而,避免在驾驶过程中因屏幕较小而过分集中观看屏幕的尴尬。更进一步的,单一屏幕双显示功能的LCD面板也已经被业者开发出来,如此一来,就能以单一显示面板,同时提供驾驶座及副驾驶座不同的影像信息,驾驶人可以观看导航画面、而副驾驶座乘客则可观看影像节目或其它信息、资料。两个显示设备可以分别独立调整屏幕更新率、分辨率和色彩深度,而且能够支持各个不同应用。
触控面板步入市场
触控面板可以提供使用者更便利性的操作接口,这比起过去在副驾驶座上利用遥控器来操作车载用导航系统来显得更为便利。在未来的车载显示器市场必将得到发展。