详情页
首页>资料大全>企业资讯
进入服务器市场成ARM阵营兴奋剂?
新电子    发表于   2016-04-18

ARM拚搏新兴领域。除了持续把握智慧手机商机之外,安谋国际(ARM)也看好网路、伺服器、物联网与微控制器,以及车联网等领域的潜力,现阶段亦展开布局。有鉴于5G前景佳,该公司期望2020年在此领域达到45%的市占率;另一方面,尽管2015年ARM在伺服器的市占率不到1%,但当前已和相关厂商合作,希望能于2020年达到25%市占率。

ARM投资人关系副总裁Ian Thornton指出,该公司积极投入新兴市场如伺服器、物联网与微控制器和车联网等。


ARM投资人关系副总裁Ian Thornton表示,2015年ARM营收近15亿美元,较前一年成长15%,并增加超过七百位研发人才,以因应未来的技术发展和市场成长。除了继续投资行动市场之外,该公司亦看好新兴市场如网路、伺服器、物联网与微控制器和车联网等领域的发展。

Thornton进一步说明,在网路方面,5G需要高解析度的影音串流和微量资料传输,上述需求皆会对网路基础架构和电信营运商形成挑战,因此该公司在服务上也会提升网路运算能力与降低延迟,希望2020年能在该领域达成45%市占率。

此外,虽然2015年ARM在伺服器市场的市占率小于1%,但现今该公司已和全球资料中心进行合作,同时也有三间云端服务供应商使用ARM架构的伺服器,且有五家半导体合作夥伴,未来可望能提供更高效的硬体设备和软体平台,因此也盼能于2020年达到25%市占率。

另外,关于物联网、微控器及车联网的方面,Thornton指出,随着感测器与巨量资料(Big Data)分析普及,对嵌入式处理器的运算能力要求也日益提升,因此ARM也会提供更智慧与安全的晶片处理器,来抢攻物联网市场。目前该公司在微控制器市场约有25%市占率、在联网晶片市场有75%市占率;而在车联网部分,市场需求锁定于安全驾驶、节省燃料开销以及即时资讯反映等方面,该公司亦推出 ARMv8系列的晶片,来抢攻ADAS市场。

标签: ARM 物联网 伺服器